This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AYFPR 在3.75V 时无法通信

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039758/bq25120ayfpr-fails-to-communicate-at-3-75v

主题中讨论的其他器件:BQ25120A

您好!

我最近 在3.75V 电压下与 BQ25120AYFPR 通信时遇到问题。 当我尝试 获取芯片的充电状态时、芯片不确认 (NACK)通信。 这很奇怪、因为它在几次成功通信后失败、并且也只在3.80V 及更低电压下发生。  

 照片显示了当 MCU 尝试从 BQ25120A 获取充电状态时的数据和时钟信号。 如您所见、第9个时钟脉冲上的 SDA 线路的逻辑电平为高电平、即 NACK。 与充电器上的芯片通信时、CD 引脚为高电平。 我还将模拟信号包含在附件中。 同样、此问题仅在提供的3.80V 及以下电压下发生、因此我想知道您是否有任何建议。  

如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunhay、

    您是否将 I2C 上拉电阻连接到直流/直流转换器的 VSYS? Channel2是/CD 引脚吗? 如果您再次从高-低-高切换 CD 引脚- I2C 是否仍然不起作用?

    您在电路板上使用的上拉电阻器是什么?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 线路通过 10k 电阻上拉连接到 VSYS。 Channel2是 CD 引脚。切换 CD 引脚仍 会导致 NACK、但添加延迟(即使是1ms)也会导致 ACK。 同样、在3.80V 及更高的电压下、它不需要延迟即可正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunhay、

    我想您看到 的是 Thiz_ACTIVEBAT 延迟。  在/CD 引脚变为高电平和 I2C 通信可以开始之间至少需要1ms。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我们已经确保在/CD 引脚变为高电平和 I2C 启动通信之间有1ms 的时间。 我附加了下面显示通信故障的图像、其间有1ms。  

    上述通信故障是在几次成功通信后发生的、我们在这两次通信之间也给出了1ms 的时间、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunhay、

    I2C 总线上是否存在其他器件? 我可以看到器件将会 NACK 的一个条件。  

    我认为只要您的电压高于 BATUVLO、就不会对电池电压产生任何依赖。  

    • 您只能通过/CD 引脚在电池上进入低功耗模式(HiZ 模式)。 发生这种情况时、器件还会关闭 I2C。
    • /CD 引脚的上升和下降抗尖峰脉冲约为~120us。
    • 当/CD 引脚被降低(通常在与 BQ 通信之后)并且总线上的其它器件被寻址时、I2C 引擎将在总线上看到一些通信、但不足以解密数据包。
    • 当/CD 再次为高电平时、器件 将 NACK 第一个数据包、以便在 I2C 打开时看到有效的停止条件。
    • 任何后续的数据包都将进行 ACK。

      A-Comms 至 BQ

      与另一个 IC 之间的通信

      来自 BQ 的 C-NACK 发生一次。 橙色是/CD 引脚。

    您是否还可以发送指向您的逻辑采集的链接? 在 NACK 发生之前、我也会对交易感兴趣。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    • I2C 总线不与其他器件共享
    • 尝试使用/CD 引脚的延迟超过1秒、但仍然出现故障
    • 实际上、当/CD 引脚再次处于高电平时、它会立即确认第一个通信

    附件是逻辑捕获。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunhay、

    我看不到附件-您是否有 Logic2中的.Sal 文件可以与我们共享?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有.Sal 文件、但它不允许我上载该文件。 是否有任何电子邮件或我可以在何处发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunhay、

    我将通过电子邮件与您联系、以交换 Sal 文件。 我有你的电子邮件信息。

    谢谢、

    Gautham