Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085, LM5088
主题中讨论的其他器件:LM25085A、 LM25085、
您好!
我使用 WEBENCH 工具来帮助我设计4个电源。 它们的主要特性如下:
Vout1:+15V/4A (输入+24V);
Vout2:-15V/4A (输入+24V);
Vout3:+6V/6A (输入+24V);
Vout4:+2V/4A (输入+6V)。
我为3个正电源选择了 LM25085A 项、为负电源选择了 LM5088MH-2项。
由於我对 WEBENCH 的原有计划作了一些修改,我想请你分析,使我们可以保持宁静。 我提出这一要求是因为我们在进行这一修订时必须准确,因为如果另一个修订版本不能正常工作,我们没有时间去使用它。 我认为正电源没有太多理由不好,但我主要想检查负电源。
为了便于理解、我在+6V 电源处插入了二极管 D201、以便超级电容器 C215中存储的能量在断电时不会流向其他电源、该能量必须仅用于为+6V 电路供电。
提前感谢您的帮助和关注。