This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:TPS562200谐波和散热

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040585/tps562200-tps562200-harmonies-and-thermal-shot-down

器件型号:TPS562200

您好!  

我 的设计中使用的是 TPS562200DDCR。 它在1.9A 负载下变得过热。 10分钟后、会发生热关断。 我还具有300mV 的选择电压、可在5V 输出时拾取纹波。 输入是来自我的电池的12V 电压。 感谢您对解决此问题的支持。 下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有找到随附的 SCH、您能帮我们分享一下该系统的 sch 和布局、以便我们进行回顾吗?

    该 PCB 有多少层?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    纹波过大。 您能否共享 Vin、Vout 和 SW 波形进行调试? 如果您可以提供更多详细信息、例如原理图、布局、波形、异常行为图片、 我们可以帮助快速找到一些线索。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的回答。

    下面是原理图:

    这是 TPS562200输出(5V)

    如何与您共享布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、您好、它是一个6层 PCB。 我共享更多屏幕截图。 请看一下。

    3D_View_TopLayer:

    TPS562200_ToPlayer_1:

    TPS562200_TopLayer_2:

    3D_View_BottomLayer:

    BottomLayer (层):

    EMC_Result:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    原理图和布局似乎没有问题。 您能否共享热关断(Vin、Vout 和 SW)的波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    这里是波形。

    输入:

    软件:

    输出:

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    波形不是常规工作波形。 您认为它是如何触发热关断的? 您是否测试了 IC 的热性能?  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    是的、我们测量了 IC 上的温度。 温度上升到150!

    基本上、我们有 3个问题、一个是噪声波形、第二个是 EMC 故障(请参阅我之前消息中的屏幕截图结果)、这可能是问题1引起的、第三个问题是在1.9A 输出电流下的热压降。 我想知道通过解决问题1、其他两个问题是否可以得到解决或最终得到更好的解决。  

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事、当发生热关断时、输出端会在短时间内发生电压拾取。 此选择可能会损坏其他一些组件。 下面是发生下冲时的输出波形屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    当 Vout 具有尖峰电压时、您能否在一个图中绘制开关、Vin 和 Vout? 该电路是否执行任何操作来触发这种情况?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    以下是所有波形:

    黄色:12V 输入

    蓝色:SW 输出

    紫色:5V 输出

    模块在1.9A 输出时过热。 它是否与功能相关? 如何解决?

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,贾法尔

    Edwin 正在研究这一点、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    波形应在轻负载条件下测试。 您能不能帮助绘制1.5A 或1.9A 负载波形。 您能不能帮助您绘制出出现问题的波形。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    这是1.5A 负载下请求的波形。 1.9A 负载的结果也相同。

    黄色:12V 输入

    蓝色:SW 输出

    紫色:5V 输出

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    从该波形中、看起来没有问题。 您能帮您描绘电路板的测试方式吗? 开关噪声很大。 我想了解一下您如何使用探头来测试电路板。  

    您能否帮助绘制发生热关断的时刻的波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、您好、我之前已经向您发送了热关断图、请参阅此页面上的历史记录。 下面是我如何将探针放在 PCB 上的照片。 我已经在引脚上焊接了一根导线、并使用 osiope 进行测量。 如果我将探针直接放在引脚上、结果将是相同的。

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    接地线过长。 仍建议探测到电路板进行测试。 我是说所有信号 Vin、SW、Vout 的波形? 顺便说一下、您测试了多少个电路板? 它有多少电路板具有这种热关断功能?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    是的、我测量所有类似这样的参数。 我已经测试了10多个电路板、所有电路板在输出负载超过1.9A 时都具有热关断功能。 关断发生在大约15分钟的运行时间内。 另一个问题是我已经向您发送了一些照片的噪声波形。

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,贾法尔

    Edwin 正在研究这一点、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、  

    明白了。 建议分享更多波形以供我调试、尤其是问题波形。 或者、是否可以召开会议进行讨论? 根据电流波形、信息很小。 很难找到根本原因。  

    BRS、  

    Edwin。