This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:TPS25750 Application Customization Tool 生成错误的二进制文件

Guru**** 2541380 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, TPS25750, EV2400, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036446/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-application-customization-tool-generates-bad-binary

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25750EV2400BQ25790TPS65992D

您好!

我使用 USB-PD-CHG-EVM-01为3节串联电池充电。 这在使用 EVM 随附的默认二进制文件时有效、但从在线 GUI 生成的二进制文件似乎会导致对 BQ25792进行错误的寄存器写入。

电池充电器配置为:BQ25792、12.6V 充电电压、1A 充电电流、0.2A 充电终止电流、0.52A 预充电电流。

刷写 GUI 创建的二进制文件、重新启动评估模块并连接电池后、BQ25792的 LED 闪烁以指示故障。 通过观察 TPS25750和 BQ25792之间的 I2C 线路、我可以看到 TPS25750向 REG0A_Re-CHARGE_Control 寄存器写入零、从而为1S 电池配置 REG0A 的 CELL 字段。 请参阅下面的 I2C 转储:

连接电池后的初始上电:

START、hd6 [ h6B | WR ]、h01、h04、HEC、Stop

START、hd6 [ h6B | WR ]、H10、H80、Stop

START、hd6 [ h6B | WR ]、h06、h01、h2C、Stop

Start (开始)、hd6 [ h6B | WR ]、h03、00、h64、Stop (停止)

START、hd6 [ h6B | WR ]、H14、h1C、Stop

Start (开始)、hd6 [ h6B | WR ]、h11、00、Stop (停止)

START、hd6 [ h6B | WR ]、H08、h0D、Stop

START、hd6 [ h6B | WR ]、h09、h05、Stop

通过 USB Type-C 连接电源后:

 

Start (开始)、hd6 [ h6B | WR ]、h03、00、h64、Stop (停止)

START、hd6 [ h6B | WR ]、h01、h04、HEC、Stop

Start (开始)、hd6 [ h6B | WR ]、h0A、00、00、00、Stop (停止)

START、hd6 [ h6B | WR ]、H16、hC0、Stop

如果在此之后我向 REG0A_Re-CHARGE_Control 寄存器写入0xA3 (CELL=3s、默认 TRECHG 和 VRECHG)、则故障清除、电池开始充电。

有什么想法吗? GUI 非常基本;我不确定我在那里可能会发生什么错误。 下面是已导出的设置和生成的二进制文件的十六进制转储。

{"questionnaire":{"version":"7.0.2.1","answers":[0,0,4,1,2,1,1,null,1,null,0,12.6,1,0.2,0.52],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}

e2e.ti.com/.../fullFlash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周一之前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    大家好、我是 Chuck、我支持 TPS25750D。

    我们已确定7.02版 GUI 的配置设置中存在一个错误、该错误会导致您看到的故障。  我们现在正在积极地解决这个问题。

    一旦我们有了修复程序、我将向您更新。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我可能会遇到同样的问题。 我的开发套件工作正常、直到我使用 TPS25750D GUI 重新刷写它。 USB 协商工作、但充电不工作。 希望很快听到修复的声音。 如果没有、旧版本的 GUI 是否正常工作? 7.02之前? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我们正在对将解决此问题的 GUI 更新进行最终测试。   

    我没有确切的日期承诺、因为它与固件何时完成针对10/8的回归周期有关。   

    固件完全幸运后、我需要几天时间来验证所有配置是否正确、因此如果一切正常、应在下周中旬进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chuck、我本周还收到了此 EVM、我面临着来自在线 GUI 7.0.2工具的同样糟糕的二进制文件。

    您是否实际认为在本周五之前、您将拥有一个能够生产出良好固件的 GUI?

    看起来这种修复已在工程中运行了数月。

    我希望大家都能解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、如果修复需要几天时间、如果我们根据 GUI 界面向你提供我们的要求、是否可以创建一个二进制文件? 充电电流、USB 灌电流和拉电流等? 遗憾的是、我们依赖该项目的"无需固件"、现在它阻碍了我们的发展。 我还一直在与 Mike  Emanuel 谈论这个项目。 我要让他了解 BQ25792寄存 器内容、但我找不到 EV2400。不过、听起来您已经知道这个问题了。

    理想情况下、我将在以下问题配置之后:

    1. - EVM 模式(左上角)
    2. -45W 拉功率
    3. 60W 灌电流
    4. 功率耗散
    5. 主机和设备
    6. USB 3.2第2代
    7. BQ25790或 BQ25792
    8. 16.8V (4S 锂离子电池)
    9. 2.5A 电池充电电流
    10. 0.08A
    11. 0.4A

    我们不胜感激。

    非常感谢

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您能够为我们提供有效的二进制文件、此二进制文件也会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周晚些时候研究生成这个。  Mike 和我密切合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我需要接近相同的二进制文件。

    理想情况下、我将执行以下配置:

    1. - EVM 模式(左上角)
    2. 60W 拉功率
    3. 60W 灌电流
    4. 电源
    5. 主机和设备
    6. USB 3.2第2代
    7. BQ25790或 BQ25792
    8. 16.8V (4S 锂离子电池)
    9. 3.5A 电池充电电流
    10. 0.04A
    11. 0.52A

    12. 在高级设置下、我能否将标称20V 拉电流更改为2.5A 最大值与3A? *使用4芯5Ah 电池组时,3A @ 20V 输出会导致 BQ 过热并循环开/关。 20V @ 2.5A 输出工作正常、因此我希望能够将输出调节至最大2.5A 可能吗?

    我们不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在从回归测试中获取最终固件后匹配此设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否对我的规格进行一次修正、因为我的电池只能支持2.75A 漏极。 因此、我能否将拉电流能力限制在27W

    1. - EVM 模式(左上角)
    2. 27W 电源-此处修正
    3. 60W 灌电流
    4. 功率耗散
    5. 主机和设备
    6. USB 3.2第2代
    7. BQ25790或 BQ25792
    8. 16.8V (4S 锂离子电池)
    9. 2.5A 电池充电电流
    10. 0.08A
    11. 0.4A

    期待二进制文件-非常感谢。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    根据当前的回归状态、我希望明天获得发布固件、以便我可以为您构建此配置。

    平路机、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息!

    昨天晚上、我花了几个小时在 EVM 上玩、然后将其放在架子上、直到修复程序发布。

    我尝试将标称的 OTG 电流@ 20V 输出降至2.5A、但它不会将电流输出降至2.5A、因此我不认为根据我进行的测试可以限制 OTG 电流输出、如果我错了、请纠正问题。

    根据该信息、我要将上面发布的二进制配置请求更新为:

    • - EVM 模式(左上角)
    • 60W 拉功率
    • 60W 灌电流
    • 电源
    • 主机和设备-
    • USB 3.2第2代
    • BQ25790或 BQ25792
    • 16.8V (4S 锂离子电池)
    • 3.5A 电池充电电流
    • 0.04A
    • 0.52A

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG 电流限制是下一个版本中正在解决的问题之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个版本是指您在明天之前完成的版本、还是在当前修复准备就绪后单独发布的版本?

    我尝试直接在 BQ25792充电器中更改 OTG 电流设置、但它们没有什么不同。 我假设充电器将是需要调节电流的芯片。

    让我的手指交叉起来、不管怎样、新的二进制文件明天都将准备就绪。

    感谢您的响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划在明天发布的版本将具有此修复程序、但发布日期有很高的下滑风险。

    我可以帮助您在访问内部代码后进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    只要我们能从您那里获得一个新的工作二进制文件、那么我们就需要这些文件来继续推进这个项目。

    我假设出现下滑的高风险是将新固件集成到在线 GUI 中?

    我们不是想让您疯狂、而是设计了一个具有2个独立 TPS25750芯片和充电器的便携式电池组、固件使我们无法继续前进、因此越早越能在一个有效的二进制文件上实现更好的效果。

    再次感谢您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 集成会带来风险。  由于充电器集成存在问题、我正在对其进行更详细的研究。

    我将使用我们的开发人员工具为客户自己进行配置、直至新的 GUI 开始工作。

    我在回归后的最后一份报告是、我们的覆盖率达到95%、没有任何故障。  我仍在等待我们的内部官方发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck! 希望你能度过一个愉快的周末!

    您在印度的合作伙伴是否为我们打包了固件、以便我们立即获取这些有效的二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尚未收到正式发布消息、因此我无法为您提供具有生产价值的二进制文件。

    今天晚上我有一个电话来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您与固件开发团队的电话通话是否有好消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我们确定了需要的另一个修复。  他们今晚正在重新测试、我希望明天能有一个生产二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到、明天会很棒! 手指交叉  

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck! 今天是今天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您的版本是用于生产还是测试?

    我可以使用明天未评定为生产的短期补丁进行配置、或者我们的最终版本固件将于星期一发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅用于测试。

    我已经根据 EVM 设计构建了定制板、我有用于测试的 EVM。  

    因此、非生产二进制代码效果非常好。

    我将对其进行测试、并告诉您我是否也发现了我的测试中的任何问题。  

    到目前为止、除了最新的2020年 Macbook Pro M1、我可以为所有设备供电、但2016年 Macbook Pro 充电效果很好。  

    我将再次使用您今天发送的最新二进制文件进行测试、看看该文件是否已解决。  

    因此、具有以下设置的二进制文件将是理想的选择:

    • - EVM 模式(左上角)
    • 60W 拉功率
    • 60W 灌电流
    • 电源
    • 无需数据-便携式电池组
    • 无需数据-便携式电池组
    • BQ25790或 BQ25792
    • 16.9V (4S 锂离子电池)
    • 3.5A 电池充电电流
    • 0.04A
    • 0.52A

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    明天早上我将离开、但我可以在星期一回来时为您生成此配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家在这方面工作了将近一个月

    问题确实很糟糕、或者有人正在处理工作

    非常高兴看到这项工作正常、因此希望星期一能够处理一个有效的二进制文件。  

    感谢 Chuck 的日常更新。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的耐心等待。 Chuck 将在下周向您提供一些额外的反馈、因为他目前不在办公室。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你有一个愉快的周末

    我们今天在该二进制文件方面是否取得了进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将于今晚完成二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很晚了。 如果您可以通过电子邮件向我发送 bin  

    Rwb.Ceo@Gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck!

    这些二进制文件准备好了吗

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RyanBrown.zip

    Ryan、

    如果我在该配置中遗漏了任何内容、请告诉我。  我禁用了所有 GPIO、因此它们不会影响您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何使用该文件、当我查看文本时、它看起来是重新定序不同的芯片 TPS65992D。

    以下是为我的设置创建二进制文件的设置:



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是正确的二进制文件。  我的 zip 文件错误。

    e2e.ti.com/.../RyanBrown.bin

    请告诉我此文件是否有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    您现在似乎能够为我们创建二进制文件。 我可以申请这个吗?

    1. - EVM 模式(左上角)
    2. 27W 电源-此处修正
    3. 60W 灌电流
    4. 功率耗散
    5. 主机和设备
    6. USB 3.2第2代
    7. BQ25790或 BQ25792
    8. 16.8V (4S 锂离子电池)
    9. 2.5A 电池充电电流
    10. 0.08A
    11. 0.4A

    期待二进制文件-非常感谢

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我在 Ryan 的定制二进制文件上传中看到了几个"TI 认为已解决"的标记。 不确定"TI 认为已解决"的工作原理、但在在线 GUI 修复且可用之前、我不会考虑解决此问题。

    为了解决此问题、我已编辑了 fullFlash 二进制文件、将发生的( 0x16,0xC0在我的原始 I2C 转储中看到的最后一个命令)替换为0x0A,0xA3、以修复我的配置的 REG0A。 BQ25792上的 REG16复位为0xC0、因此我不需要寄存器写入。

    自从我报告这个问题以来已经过去了超过五周了... 如果 GUI 是开源的、我想知道这是否可以更快地解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我加载了二进制文件并检查了设置、但这些设置不是我在这篇文章上面列出的设置。

    我将充电电压设置为16.9v 文件将其设置为16.8v。
    我将充电电流设置为3.5A、文件将其设置为2.7A

    我不确定其他哪些设置可能不同、但现在它会在60W Apple USB C 砖型自动插入时充电、这是以前没有的。

    但现在它不会为我的旧版2016或新的 Apple Macbook Pro M1笔记本电脑充电、它只是不断循环开/关、EVM 上的 LED 以1Hz 的频率闪烁。

    现在、当我插入 Samsung Note 10+手机时、它只能充电5V、不会协商正常的9V-14w 充电模式。

    看起来现在它只通告5V、它不会协商高于5V 的电压。

    您能否检查该文件并确保它通告所有高于5V @3A 的默认较高电压?

    希望 Bin File 配置错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我将在此处更新您的项目。  我在该主题中有3个配置、我向上突破了一些设置、并从设置计算器中错误地转录了一个值。

    e2e.ti.com/.../0743.RyanBrown.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    附件是与您的配置相匹配的二进制文件。  我已禁用除 USB 连接外的所有 GPIO。

    e2e.ti.com/.../TonyHannallah1.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    当提出的特定问题已解决时、TI 认为已解决标志会被使用。   

    在这种情况下、有3个客户在同一个线程中交织在一起、这使得跟踪我们的系统变得非常困难。

    我承认这需要很长时间才能解决。  该版本不仅是 GUI、还涉及 TI 的多个团队来获得解决方案。  我正在为客户进行配置、以便即使我们的 GUI 尚未准备就绪、您也可以取得进展。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck、

    我可以看到充电设置已更新、充电会自动启动、但当插入 Old & New Macbook Pro 和 Samsung Note 10+时、EVM 仅提供5V 输出。

    当插入 Macbook Pro M1时、它开始从笔记本电脑的 USBC 端口获取电流。

    您是否知道它是在您使用的设置中设置为灌电流器件还是拉电流器件?

    现在只需为电池充电、并在 USBC 端口上提供5V 输出、以500mA 的电流为我的手机充电。

    我正在查找以下设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    它应作为首选灌电流。  我已更新配置、尝试始终成为源。

    这将使您的电池更愿意供电。  如果您愿意、我们可以稍后讨论使用 MCU 的其他可能配置。

    e2e.ti.com/.../RyanBrownS2S.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck!

    不幸的是、我获得了相同的结果。 电池充电器自动从具有正确设置的60W Apple USBC 砖型充电器。

    USBC 电源协商现在根本不起作用、它只为笔记本电脑和手机提供5V 输出。

    我将在您的 TI EVM 套件上对此进行测试、这些二进制文件是否适用于您的 TI EVM 的电源输出和充电输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我将在明天将其放入我的 EVM 中进行验证。  我没有相同的器件、但我将确认我拥有的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。

    期待看到您发现的内容。

    官方修复是否有任何预期发布日期、或者我们是否仍在尝试确定如何在这段时间之后使芯片组合正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我将把这项工作推迟到星期一。

    我还没有 GUI 的发布日期。