This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用新电池

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038109/bq40z80-use-new-battery-cell

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

您好!

之前、我将3000mAh 电池与 BQ40z80配合使用。

现在、我使用的是新的4000mAh 电池。 但是、我仍然看到 bsq 上的 Qmax 3150mAh。

此外、使用25.2V 电池时、SOC 为7%。 我认为 SOC 不正确(对于此25.2V、SOC 应更高)。 请参阅随附的图。

将正确的化学 ID 编程到 BQ40Z80 (电池 ID 5441)后、我需要做什么? 我是否需要对 BQ40Z80上的新电池进行校准或学习周期、以便获取正确的 SOC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您将需要为新电池运行另一个学习周期。 如果电压和/或电流读数关闭、校准也会有所帮助。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新电池上的此学习周期是否需要用于所有电池组?

    或者、我们可以一次性将数据复制到另一个电池组中吗?

    我们将在电池组上进行生产。 奇怪的是、我们需要为生产中的所有电池组执行此学习周期。

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您只需要在一个电池组上执行学习周期。 这样、您就可以创建新的黄金映像、并使用4000mAh 电池对其他电量监测计进行编程。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    您能否提供创建黄金映像的指南? 或任何要参考的文档?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    SLUA903是学习周期的良好参考: https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903

    此外、SLUA848: https://www.ti.com/lit/pdf/slua848

    要导出黄金映像.srec 文件、可以使用 BQStudio ->固件->读取 srec。

    实际上没有创建黄金文件的指南、当您使用 GPCCHEM 找到化学 ID 并使用上面的指南完成学习周期后、您将配置和应用特定的寄存器并导出黄金映像。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步是将电池放电为空。 根据指南,完全放电后,LStatus()为0x04。 但我的案例的 LStatus()为0x06。 请参阅附件。

    我是否应继续下一步(将电池充满电)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    对于旧电池、0x06可能会从之前的学习周期中剩余。 请将更新状态设置回0x00、然后重试。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 INR21700-40T (7个串联)。  

    数据表中提到标准放电容量为4000mAh。  

    在学习周期中、此电池的标称容量(以 Ah 和 CWH 为单位)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您应使用4000mAh 额定值。 CWH 是额定电压乘以 mAh 额定值除 以10。 因此 CWH =(3.6V*4000mA)*(专家/10mii)= 1440cWh。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池连接为7节串联。

    对于 CWH、我认为它应该是1440cWh * 7 = 10、080 CWH。

    请确认我是否应该对7节串联电池使用10、080或1440 CWH。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、它应该基于堆栈标称电压、我的示例是1S1P。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)第一次放电是否需要具有恒定电流放电(在 C/10和 C/5之间)? 或者放电电流值在这一步中不重要(只需将电池放电为空)?

    2) 2)我们是否需要在步骤5中使用恒流负载进行放电(例如、C/5)?

    对于我的4000mAh 电池、我想使用固定电阻进行放电。

    R=40 Ω、放电期间电池电压变化范围为29.4V 至21V。

    放电电流不是固定的、从735mA (29.4/40)到525mA (21/40)。 电流仍处于所需的0.1C 和0.2C 放电流范围内。

    您能不能建议我是否可以使用固定电阻器进行放电、放电电流不是固定的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我建议使用恒定电流放电来确保学习周期顺利完成。 您将获得具有恒定电流放电的更好 Ra 更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!  

    对于下面的第一次放电、我们是否需要 C/5和 C/10之间的放电电流? Thx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    首次放电时、使用 C/5和 C/10之间的放电流并不重要。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了完全充电、休息了2小时。

    Qmax 仍保持为0而不是1。

    您能否告知为何未更新 Qmax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果 Qmax 未更新、则违反 TRM 中所述的 Qmax 更新条件之一。 对于第一个 Qmax、您需要在 DOD 中进行90%的更改、之后的其他 Qmax 更新至少需要37%。

    您能否与我们共享日志和.gg、以便我们了解可能的问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在执行学习周期时没有记录数据。

    附件是.gg file.e2e.ti.com/.../1651.BQ40Z80.gg.csv

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果没有日志数据、我只能给出一些不符合学习周期要求的常见问题的建议。 在学习周期中、Qmax 的大部分时间是 DOD 变化90%导致问题。 如果上传了错误的化学 ID、则更容易发生。 您可以尝试将所有 Qmax 参数以及设计容量更新为电池规格(我相信您说的是4000mAh)。

    当您开始学习周期时、您是否上传了默认的.srec 或是否使用了您以前的应用程序设置?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我重复使用之前的 srec 文件。 我将 CHEM ID 更新为5441、并根据要求更改了参数、例如设计容量、端电压、DSG 电流等  

    我们是否需要使用 TI 网站上的默认 srec 来完成学习周期?

    我将尝试将所有电池 Qmax 更新为4000mAh、并重新执行学习周期以查看是否切换 Qmax 位。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    让我们知道结果是什么。

    这也可能是由于 BQ40Z80不再支持7S 系统。 日志还将帮助确定这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    1) 1)您希望在日志中看到哪些数据?

      我们想知道您的意思、即 BQ40Z80不再支持7S 系统。

    我们拥有7节 BMS、其中 BQ40Z80是几年前针对某些电池开发的。

    2) 2)如果我们使用新制造的 BQ40Z80芯片并将之前的黄金映像编程到新的 BQ40Z80、开发的7节 BMS 板能否正常工作?

    3) 3)如果我们要将开发的7s BMS 板用于新的电池单元、是否存在任何问题? 新制造 的 BQ40Z80 芯片是否可用于先前应用设置的7秒学习周期?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果可能、日志应使用 bqStudio 使用 EV2400、它将自动记录我们有权访问的所有寄存器。 您还可以检查 WDT 复位计数器、如果它在测试期间不断递增、则可能会导致问题。

    原始学习周期是如何完成的? 由于内部保护和固件方面的一些问题、7S 支持被删除。 对于6S、这不是问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在哪里可以检查 WDT 复位计数器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我可以为您进行检查、您能否向我发送测试前后的.srec 文件?  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们 已将每个电池的 Qmax 更改为4000mAh。 我们能够在完全充电和完全放电周期后更新 Qmax、并且 LStatus 为0x06。 请参阅随附的图。

    根据应用手册、

    当电池组部署在终端设备中并发生现场更新时,LStatus()将更新为0x0E,这意味着电池平衡已启用。 如果未获得0E 的 LStatus()、则器件可充满电、放松2小时、然后放电至空、此时应为0E。

    在进行下一轮充电和放电使 LStatus = 0x0E 之前、我们是否需要启用电池平衡(设置 CB 位)? 或者字段更新= 1表示电池平衡正常工作?

    如果我们需要进行另一轮充电和放电、请使用 C/2进行充电、使用 C/5进行放电?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    现场 Qmax 更新对于不同休息时间之间 DOD 变化的要求较低。 领域 Qmax 的 DOD 必须有37%的变化、学习周期需要90%。

    使用的另一个周期应允许更新到0x0E、学习完成后、您还需要启用 CB 位、您可以使其始终保持启用状态、直到0x0E 状态才会平衡。 对于现场 Qmax 更新、C/2充电和 C/5放电正常。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们已经进行了另一轮充电和放电。 LStatus()为0x14而不是0x0E。 请参阅随附的图。

    1) 1) LStatus()为0x14的任何原因?  

    2)注意相对 SOC 和绝对 SOC 均为0%、但电池电压约为3.03V (BATT 为21.355V)。 当 BATT 为21V++(电池电压为3V++)时、我认为 SOC 不应为0%。 有什么想法吗?   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    寄存器选项卡中报告的值为十进制、您可以检查数据存储器选项卡->电量监测->十六进制实际值的更新状态。

    14十进制表示完全了解的0x0E。

    是否刚刚发送了 gauge _en 命令? ITEN 位看起来是黑色的、这表示它在上次刷新时发生了变化。 更新这些值需要几秒钟时间、然后您必须再次刷新页面。 如果电池电量耗尽、您可能需要发出 RESET 命令以强制进行 OCV 读取。

    此致、

    Wyatt Keller