主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、 EV2400
您好!
之前、我将3000mAh 电池与 BQ40z80配合使用。
现在、我使用的是新的4000mAh 电池。 但是、我仍然看到 bsq 上的 Qmax 3150mAh。
此外、使用25.2V 电池时、SOC 为7%。 我认为 SOC 不正确(对于此25.2V、SOC 应更高)。 请参阅随附的图。
将正确的化学 ID 编程到 BQ40Z80 (电池 ID 5441)后、我需要做什么? 我是否需要对 BQ40Z80上的新电池进行校准或学习周期、以便获取正确的 SOC?
谢谢!