This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810DRV 热关断

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035353/tps22810-tps22810drv-thermal-shutdown

器件型号:TPS22810

TPS22810热关断的更多信息
电路图如下所示。
它还显示了观察到的波形。
电压会在启动时下降。 这是因为 TPS22810的热关断功能正常吗?

我不明白为什么电压关闭。

CH1:流经 IC 的电流

通道2:Vboost

CH3和 CH4是我的原始监控电路、因此可能会被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与 E2E 联系!

    当结温达到典型值160C 时、TPS22810将热关断。 一旦温度降至 TSD-TSD、hys 值(典型值130C)以下、开关将重新启用。  

    但是、热关断不会将输入电压降低、在您的情况下、Vboost 为低电平。 系统输入电压似乎有问题、这可以解释电流的下降。  

    VCAT 可能会通过"CAT_UC"信号开启和关闭? 这两个信号是否以某种方式连接?  

    此外、您能否详细说明为何选择在输出端放置二极管?  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您回答我的问题。
    很抱歉我的解释不好。
    我想知道 IC 的热关断功能是否会切断在 TP2测量的输出 CH2。

    在热关断切断输出后、"Cat_uC"信号检测欠流状态。

    我的问题是、即使电压(3.3V)和电流(950mA)不是太高、热关断是否起作用?

    当电路正常工作时、电压为12V、峰值电流约为1.5A。

    由于我连接直流电机、因此我将二极管放在输出端。
    二极管的目的是为电机的电感反冲提供安全路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要计算结温、我需要知道:  

    • 您的环境温度  
    • 输出电流随时间变化(此 VCAT、通道1是否为黄色?)
    • 输出电压随时间变化(此 VCAT、通道2是否为蓝色?)
    • 还可以随时间推移输入电压以进行调试
    • 请详细说明 CAT_UC;CAT_UC 探测在哪里?  

    您是否在炎热的环境中工作?  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您的环境温度->室温(约27或28度)
    • 输出电流随时间变化(此 VCAT、通道1是否为黄色?) ->是的、黄色是由电流探头测量的输出电流。
    • 输出电压随时间变化(此 VCAT、通道2是否为蓝色?) ->是的、蓝色是 TP2的输出电压。
    • 另一个是输入电压随时间变化的调试->抱歉、我不能理解您的意思。
    • 请详细说明 CAT_UC;CAT_UC 探测在哪里?  ->我在原理图中添加了一部分来解释 CAT_UC。

    流经电机的电流流入 R2。
    运算放大器放大 R2 *电机电流的电压。
    比较器可以检测欠流。

    CPLD 检测40毫秒内的欠流状态。
    因此、我认为 TPS22810不会被 CPLD 禁用。

    我想知道 IC 的热关断功能是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件不太可能进入热关断模式、在室温下、在大约80ms 内仅启动0.95A 和3.3V。  

    我发现奇怪的是、输出电流似乎模仿了 CAT_uC 波形、就好像它启用了输出一样。  

    出现此问题时、您能否探测 EN_UVLO 引脚上的使能电压?

    这样、我们就可以看到启用器件输出的信号。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢你的答复。

    我探测了 EN_UVLO、但它未被禁用。

    CH1:VBOOST (输入电压:黄色)

    通道2:TP2 (Vout_Blue)

    通道3:CAT_ON (EN_UVLO_品 红色)

    通道4:CN4_1引脚(Motor_Current_Green)

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    我将尝试使用我们的 EVM 之一在实验中复制此内容。

    您能确认测试设置吗?  

    • VIN = 12V?
    • ON = 3.3V?
    • CT 电容=?
    • Cin =?
    • COUT =?
    • 外部 QOD 电阻器=?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    很抱歉耽误你的答复。

    • Vin = 12V
    • ON = 3.3V
    • CT 电容= 1.UF (C12)+4700pF (C7)
    • Cin = 220uF+0.1uF (C9)->直流/直流转换器输出电容为220uF。
    • COUT = 0.1uF (C2)
    • 外部 QOD 电阻器= 0欧姆(R5)

    期待收到您的回复。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    感谢您提供这些信息

    我将在下周向大家介绍我的测试结果。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、  

    对意外点击"认为已解决"表示歉意;我正在尝试回复。

    我今天在实验室中测试了您的情况、没有看到您遇到的错误。

    我怀疑器件由于低功耗和低环境温度而热关断。  

    您的来源是否有可能发生脉冲?

    此外、您是否打算使上升时间大约为240ms? 如果 CT 电容为1uF、我们预计上升时间约为240ms。

    如果您愿意、我可以为我们设置电话、以便在您有空时就该问题进行聊天。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    此外、您的直流输出条件是什么、例如输出电阻和包括负载电容在内的总输出?  

    此致、  

    Elizabeth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    由于这条线程持续了两 周没有回复、我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。

    此致、  

    Elizabeth