This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:100Hz 频率下的 PWM 占空比。

Guru**** 2516200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039754/tps61176-pwm-duty-at-100hz

器件型号:TPS61176

大家好、

是否可以在100Hz 时设置占空比1%?
如果输入的是低频信号(100Hz)、您能告诉我您有什么需要担心的吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、可以将1%设置为100Hz。 由于它在输入 PWM 占空比很低且频率如此低时使用 PWM 调光模式、因此 LED 上的闪烁可能会被人眼捕获。 因此需要将器件设置为固定频率 PWM 调光模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢你的答复。

    输出电压缺失。
    您能不能给我评论一下为什么会发生这种情况?

    蓝色:IFB
    绿色:PWM



    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这是怎么回事?
    我将等待您的评论。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我无法在 EVM 板上复制它。 您能否帮助分享更多应用细节、如您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢你的答复。
    我要请你建立一个友谊。
    我想脱机通话。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能尽快确认我的请求吗?

    我添加了一个有关组合字符串的问题。
    如果将所有 IFB 合并、会发生什么情况?
    数据表显示最多有三个。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我能尽快得到您的回复吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪。

    怎么样?
    我向您发送了一封私人邮件。
    可以尽快回复吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您可以检查我的私人消息吗?
    我很久以前就发了。

    我需要您尽快的帮助。

    此致。
    Kengo。