This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:驱动程序无法正常工作

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040306/tps92200d1evm-driver-does-not-work

器件型号:TPS92200D1EVM

大家好!

我将图设置为附加、但输出端没有电压/电流... 请问我出了什么问题吗?

Tks。

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、建议的输入范围为4-30V。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  感谢您的反馈!
    我在12V 条件下进行的测试、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现原理图中没有二极管。 请仔细参考数据表中的原理图。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好… 感谢您的评论、但数据表中并未说明二极管的使用、甚至在评估文档中也未说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好… 感谢您的评论、但数据表中并未说明二极管的使用、甚至在评估文档中也未说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您有一个连接到 OUT+和 OUT-的器件、您应该在引脚#2上添加一个 PWM、或者添加一个到+3.3V 的上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电源是用12V…的电流制成的 我将…0.7A 的3个串联 LED 连接到输出端、并在引脚2 μ A 上输入2.5V PWM 我不能…PWM 频率、但它是由555 μ A 的基本电路生成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电源是用12V…的电流制成的 我将…0.7A 的3个串联 LED 连接到输出端、并在引脚2 μ A 上输入2.5V PWM 我不能…PWM 频率、但它是由555 μ A 的基本电路生成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的布局、让我们看看是否有任何错误。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的附件布局...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局似乎没有问题。 您是否将 PWM 信号施加到 DIM 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 DIM 输入端施加了2.5V PWM、具有12V 电源、并在输出端串联了3个 LED (3W 600mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。 请帮助捕获 SW 电压波形以进行分析。

    Robin