This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 动态电压电源

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, LM5146, LM5145, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039235/dynamic-voltage-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMP9806TPS61088LM5146LM5145LM5117

大家好、

我的客户正在为参考设计 PMP9806寻找单芯片解决方案。

IC 的预期目标是当输出电流高于指定的电平时、它会稳定电流并降低输出电压、而不会受到保护。

这里可以使用哪些器件?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Furkan、

    您可以直接使用 TPS61088并在 ILIM 引脚上设置所需的电流限制。 如果 输出电流高于指定的电平、输出电压将下降、但不会根据需要触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    您是否认为我们可能有任何其他符合以下要求的器件?

    输入电压:18-60V
    输出电压:13.5V
    输出电流:10A/20A
    开关频率:200 -400kHz

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Furkan、

    这是一个降压转换器、我将把该线程转移给 BSR 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    查看 LM5145 75V 和 LM5146 100V 系列(引脚兼容)。 LM5145 EVM 为5V/20A/225kHz、LM5146 EVM 为12V/8A/400kHz。

    使用 LM5145快速入门计算器选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    LM5145似乎适合我们的需求。 但是、我看到当输出电流上升到高于特定水平时、断续模式有效。 相反、我们需要一种可降低输出电压并将输出电流限制在最大电平的结构。

    您认为这可以得到支持吗?

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    这称为 CC/CV 操作。 请查看应用手册 SNVA829以了解更多详细信息: www.ti.com/lit/snva829

    LM5117 65V 控制器可能会受到关注、因为它具有可简化 CC 实现的 CM 引脚。

    此致、

    Tim