This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:无法打印 LM5161PWPT 的 WEBENCH 设计报告。 对话框显示打印报告时出现问题。

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034846/lm5161-failed-to-print-webench-design-report-for-lm5161pwpt-the-dialog-box-shows-an-issue-in-printing-the-report

器件型号:LM5161

主席/女士,

    我尝试打印 LM5161 Flybuck 转换器的报告。 WEBENCH 设计报告是根据我的输入电压范围为5V 至60V、输出电压为5V、输出电流为0.5A 的规格创建的。 创建设计报告后。 我无法打印报告、因为报告在打印报告时显示错误。 请帮帮我。 提前感谢。

此致、

Anand V S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    请使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计链接。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8407298370F0CDD7 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们正在研究这个问题。 同时、请找到设计报告。

    e2e.ti.com/.../7752.webench_5F00_design.pdf

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    希望与您共享的设计报告 有助于 满足即时需求。 我们仍在研究报告下载问题。 我们将继续为您提供最新信息。

    此致 、(&H)
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们正在处理这个问题。 我们将继续为您提供最新信息。

    此致 、(&H)
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    由于设计报告已共享、我将关闭此问题。 由于 pdf 打印是一个基础架构问题、因此在 TI.com 上进行调试和修复需要相当长的时间。 如果需要任何其他帮助、请对此帖子进行评论。

    此致

    Bhushan