This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:无法完全灌入电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036402/lp5012-unable-to-sink-the-current-entirely

器件型号:LP5012

大家好、

你好。

我们的客户目前面临 LP5012芯片的一些问题。 尽管 他广泛使用了数据表、但他在连接该 IC 方面遇到了一些困难。 他 无法完全灌入电流、即 LED 保持亮起。

他按照数据表中的建议使用了电容器和电阻器的值、并 使用24 RGB 条带、使用 LP5012的引脚灌入24V RGB 条的电流。 但是、他注意到、尽管他使用 Arduino 库将其关闭、但其中的2个 LED 仍保持亮起状态。

所附为原理图。 需要注意的是、他已分别将 C1和 R2的值更改为1uF 和2.7k 欧姆、还移除了 IC 引脚上的 MOSFET 并直接将其短接至 LED 的 RGB 引脚。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    由于您提供的原理图屏幕截图的压缩分辨率、我将向您发送一封电子邮件、以了解有关此案例的更多信息。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 Aaron。

    我刚刚回复了您的电子邮件。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    好的。 我们的客户方面是否有任何反馈?

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    抱歉、客户的延迟回复尚未回复。 我认为可以关闭此案例。 如果他跟进、我会提出一个 TT。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    我现在要关闭这个线程。  

    此致、

    Aaron Bing