This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024引脚20-24输出异常

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038582/lp5024-lp5024-pin20-24-output-abnormally

器件型号:LP5024

你(们)好

   客户的 LP5024有问题、引脚20-24无法正常工作、 引脚19 (OUT18)和 PIN18 (OUT17)的输出曲线不能正常输出 PWM。 原理图和寄存器配置如下所示。  

   我查看了原理图、发现他们使用 Pin19、20、21来驱动 NPN 晶体管来调节 LED。  我认为 LP5024 是灌电流类型、因此 使用它 来驱动 NPN 晶体管是否正常?  

   请 帮助检查原理图 和寄存器配置、以查看使用中是否存在导致输出异常的错误。  

   期待您的回复、谢谢!

寄存器

默认值

十六进制

0x00

00h

0x40

0100 0000

0x01

3通道

0x1E

0001 1110

0x02

00h

0x00

0000 0000

0x03

FFH

0xFF

1111 1111

0x04

00h

0x00

0000 0000

0x05

00h

0x00

0000 0000

0x06

00h

0x00

0000 0000

0x07

FFH

0xFF

1111 1111

0x08

FFH

0xFF

1111 1111

0x09

FFH

0xFF

1111 1111

0x0A

FFH

0xFF

1111 1111

0x0B

FFH

0xFF

1111 1111

0x0C

FFH

0xFF

1111 1111

0x0D

FFH

0xFF

1111 1111

0x0E

FFH

0xFF

1111 1111

0x0F

00h

0xFF

1111 1111

0x10

00h

0xFF

1111 1111

0x11

00h

0xFF

1111 1111

0x12

00h

0xFF

1111 1111

0x13

00h

0xFF

1111 1111

0x14

00h

0xFF

1111 1111

0x15

00h

0xFF

1111 1111

0x16

00h

0xFF

1111 1111

0x17

00h

0xFF

1111 1111

0x18

00h

0xFF

1111 1111

0x19

00h

0xFF

1111 1111

0x1A

00h

0xFF

1111 1111

0x1b

00h

0xFF

1111 1111

0x1C

00h

0xFF

1111 1111

0x1D

00h

0xFF

1111 1111

0x1E

00h

0xFF

1111 1111

0x1f

00h

0xFF

1111 1111

0x20

00h

0xFF

1111 1111

0x21

00h

0xFF

1111 1111

0x22

00h

0xFF

1111 1111

0x23

00h

0xFF

1111 1111

0x24

00h

0xFF

1111 1111

0x25

00h

0xFF

1111 1111

0x26

00h

0xFF

1111 1111

0x27

00h

0x00

0000 0000

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    寄存器设置看起来不错。 如果未在引脚#18~24上检测到输出信号、我假设 LP5024芯片上存在潜在的故障。 您可以让我们的客户运送 DUT 样片、以便使用 EVM 板或芯片更换进行更详细的分析。  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron