This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:TP2更换/排除问题

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039568/bq24650-tp2-replacement-exclusion-question

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!

我计划将 BQ24650用于太阳能充电控制器。 为了使用 BQ24650创建 PCB、我对所提供的设计有一个问题:

与所需的其余组件相比、TP2组件相当昂贵。 此组件在设计中是必需的、或者是否可以在不改变功能的情况下排除它? 或者、TP2的当前组件 131-5031-00是否有更可行的替代产品?

谢谢、

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    TP2是示波器探针测试点、可用于更精确地测量 SW 节点。 该器件的正常运行不需要该器件、仅用于评估目的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    TP2是示波器探针测试点、可用于更精确地测量 SW 节点。 该器件的正常运行不需要该器件、仅用于评估目的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您提供的信息、我非常感谢您的介绍。

    在继续我的项目原理图后、如果我可以问、我会遇到另一个问题。
    讨论的项目将使用12V 太阳能电池板为锂聚合物电池充电、电流约为7.4v 1500mAh。 然后、我们要将其连接到我们的负载、即微处理器、它需要5V 和大约1A 的电流。  

    如数据表中所述、Vout 使用电阻分压器、我们将使用7.4v 转至电池、然后利用稳压器将电压降至5V。 电池组是否连接到 Vout、对吧?

    谢谢、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake 您好、

    电池连接到 BQ24650的 SRN 引脚。 为了设置输出电压、使用了一个连接到 VFB 的电阻分压器。

    但是、您需要记住一些重要事项。 如果将5V 稳压器连接到 BQ24650的 SRN 引脚、则需要能够在整个电池电压范围内工作。 由于该器件没有电源路径、因此稳压器的输入将仅为电池电压的任何值。 如果您使用降压稳压器或 LDO、则如果电池电压低于5V、则无法实现5V 电压

    此外、无论从 SRN 引脚拉出的电流如何、都将降低电池的充电电流。 BQ24650通过检测电阻调节充电电流。 如果已将其编程为3A、但负载拉取2.5A、则电池仅会以0.5A 的电流充电。总之、您需要注意的是、BQ24650没有电源路径。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您提供的信息和关注。 不过,我在你的答覆后,感到很困惑。 在 TI 提供的原理图中、SRN 引脚似乎连接到 Vout。 如果我理解正确、并且从下面的原理图中可以看到、分压器之前连接到 SRN 的线路应分离为电池的端子块、然后、纠正或之后、以便电池从分压器接收7.4V 电压?

    此外、很抱歉、我可能不太清楚、但稳压器会在 Vout 之后、因为电阻分压器的作用是使进入 Vout 的电压为7.4v、这是稳压器所需的输入。

    谢谢、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    VOUT、VBAT 和 SRN 都是 EVM 中的同一节点。  VFB 的分压器应靠近电池端子放置、以实现精确的电池电压感测。 您打算将 VFB 分压器置于稳压器之前、这将有助于您在稳压器之前实现7.4V 电池稳压。  EVM 中显示了一个管理系统负载的良好示例。 该系统通过二极管直接连接到输入端、并通过二极管从电池连接。 如果存在输入、系统将是一个小于输入电压的二极管压降。 如果输入不存在、系统将是电池的二极管压降。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果我理解正确、我已将 VBAT 的网络端口替换为电池端子、如下所示:

    然后、这将为电池提供7.4v 和1A 电流(计算充电电流为1A、计算值为0.04ohm 电阻)、对吧? 如前所述、Vout 引脚之后将电压稳压器降至5V、从而进入微处理器。

    如果我还正确理解、如果电池在您的状态下获取电流进行充电、例如0.5A、那么 Vout 将仅接收0.5、如果它被编程为在初始状态下具有1A 电流进入 Vout?

    谢谢、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    仅需阐明、转换器将以设计的1A 充电电流为电池充电至7.4V。 SRN 引脚上不会始终存在7.4V 电压。

    对于您的电流设置、我实际上建议您从 VSYS 引脚获取稳压器的输出电流。 这不会在输入存在时减小电池的充电电流、并允许电池在输入被移除时提供输出。 唯一的问题是稳压器需要在整个输入范围内运行。

    此外、我还查看了原理图并发表了以下评论:

    1.您的 MPPSET 电压为(1+300/95)*1.2或4.99V。这意味着如果适配器过载,您的输入将不会保持在 4.99V 以下。我建议您使 MPPSET 电压高于电池电压, 例如10V。这是一个降压转换器、只能降低电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    非常感谢您提供的信息。 一切都让人感觉更有意义、我感谢您的评论。

    我的最后一条评论是围绕 VSYS 引脚-由于12V 面板是电源、因此连接 IC7805等稳压器以实现宽输入范围、降低到5V 1A 将起作用、理想情况下是正确的? 如何计算或调节 VSYS 输出电压和电流?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    太阳能电池板的电压在负载下下降。 您需要确保适当地设置 MPPSET 引脚、以便稳压器在输入端调节的电压能够始终工作。 VSYS 电压是来自输入的一个二极管压降、由 MPPSET 引脚调节。 但是、系统电流不会像充电电流那样进行调节。 请阅读有关 MPPSET 引脚的信息、以了解如何在第8.3.2节中调节输入电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的所有帮助、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    如果您正在寻找具有电源路径的太阳能充电器、我们可以选择 BQ25798。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的建议! 很抱歉再次打开论坛帖子、但我还有另一个问题要问:

    您曾说过:

    "对于您的电流设置、我实际上建议您从 VSYS 引脚获取稳压器的输出电流。 这不会在输入存在时减小电池的充电电流、并允许电池在输入被移除时提供输出。 唯一的问题是稳压器需要在整个输入范围内运行。"

    反过来、我在电路中放置了一个5V 直流/直流降压转换器、VSYS 可提供5V 输出、如下所示:

    正如您所说的、BQ24650没有我理解的电源路径、但您说过如果移除输入、那么光伏输入电压低于 MPPSET 电压是否意味着?

    该项目的目标是在白天利用阳光为微处理器供电、同时尽可能为电池充电、并在关断时间或夜间依赖电池(假设条件理想)。 BQ24650是否可以实现这一点? 如果是、电压是来自 Vout 还是通过 VSYS 提供? 因此、我担心的是尝试与具有 VSYS 和 Vout 双输入并产生到微型 USB 的微处理器建立连接。

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    让我澄清一下我关于 MPPSET 引脚和充电电流的说法。 以下摘录摘自数据表第8.3.2节。

    '如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 "

    因此、我的意思是、如果您在电池之后直接连接系统、由于设置的原因、您可能会遇到更小的充电电流。 控制器通过感应电阻调节充电电流、如果系统和电池位于感应电阻器之后、只要感应电阻器的总电流正确、您就不一定能保证为电池提供满电流。

    在您的新设置中、如果 MPPSET 电压降至1.2V 以下、则充电电流将降低以保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚被强制低于1.2V、则输出电流为零、同时保持在输入电压调节环路中。

    可以在白天为微处理器供电、同时为电池充电、并在关闭期间依靠电池供电。 您的新设置中的电源将来自电池、通过二极管 D2、通过降压转换器、然后转到 VSYS。 请确保您对二极管上的功率损耗感到满意。 例如,如果降压转换 器消耗1A 电流,而二极管压降为0.5V,则通过二极管将损失大约0.5V*1A 或500mW 的功率。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 我创建的 PCB 设计、我还有最后一个问题要问、是否可以考虑这种情况是否存在任何缺陷和精度? 我使用的是2层电路板、与 EVM 的顶部和底部组件类似、我已经了解到这是可行的。 我已附上下面的光绘文件。

    另外,还有一个小问题,就是由于清关问题,KL1不能连接,而是在正在解决的动议中。

    e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_Game_5F00_Camera.zip

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

       有关布局指南、请遵循数据表的第11.1节"布局指南"。 我们个人审查每个电路板作为一个整体并不可行、但如果您对布局的某些部分有具体的顾虑、请告知我。