This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616充电查询

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039453/bq24616-bq24616-charge-query

器件型号:BQ24616

你(们)好

采用 BQ24616的客户设计、当 BQ24616的输出电流超过4A 时、如果未连接电池、充电 LED 将闪烁。

输入适配器28V/8A、充电电压25.2V@1.8A、未连接电池。

这是正常条件下的电池检测电路(输出端子与电子负载一起添加、电子负载具有2A 的恒定电流)

这是异常情况下的电池检测电路(输出端子增加了电子负载、电子负载具有4A 的恒定电流)

原理图如下所示:

如果负载为4A、为什么 LED 会闪烁?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在每种情况下、输入电压都在做什么? 您能否在同一个图上捕获两个 STATx 引脚、电池电压和输入电压?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael,

    我知道这个问题的原因,输入电压只有 25.8V,充电器电压为25.2V,我将输入电压控制在27V,这是可以的。 我有一个问题,输入电压和充电器电压之间的电压差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下摘录自第10节"电源相关建议:"

    "为了使 bq2461x 正常运行、VCC 必须介于5V 至28V 之间。要开始充电、VCC 必须至少比 SRN 高500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。 输入电源的功率限制必须大于系统负载或电池充电所需的最大功率(两者中的较大者)。"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。