This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447-A19-120VEVM:输出电流与调光器(最大设置)和开关不一致。

Guru**** 2511475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3447-A19-120VEVM, LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040337/lm3447-a19-120vevm-output-current-inconsistency-with-dimmer-max-setting-and-switch

器件型号:LM3447-A19-120VEVM
主题中讨论的其他器件: LM3447

您好!  

我正在测试 LM3447-A19-120VEVM 评估板、以使用不同的三端双向可控硅开关元件来检查性能。 IC 工作正常、但有一个主要问题我正在尝试解决。

-->驱动器连接到开关,且 Triac 调光器处于最大设置时,输出电流不匹配(差值~28%)。

如 LM3447第19页的数据表(附有图像)所述、在调光器的特定最大相位角之后、应将 Vdim 命令设置为1V、以确保输出电流一致。

但在测试期间、我观察到调光器的 V_FLT2未达到接近1.45V、因此保持在曲线的线性区域、但是、如果未连接调光器、则达到接近1.47V、从而确保 Vdim 保持恒定。

因此、我想了解在连接 Triac 调光器和开关时、可以采取哪些措施使驱动器在输出电流输送方面更加一致。

请注意:我正在使用美国使用的几款著名的 Triac 调光器、例如 Lutron、Control 4、Leviton、这种不匹配是每个调光器都有的。

此致、

Ketan

Page 19 Curve of datasheet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该设备刚刚传输给我的团队、我们对此的了解有限。 首先、我需要进行内部讨论。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 如果您有任何建议、我也愿意召开在线团队会议。 请将此作为优先事项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、您好!

    很抱歉、我的团队成员目前无法支持这一点。 感谢您的理解...

    Robin