主题中讨论的其他部件:BQ76930、、 BQSTUDIO
您好!
我们将使用保护 IC 提供的自动电池平衡功能、并对该功能进行实验、以了解它在电池平衡方面的效果。 我们有一个10节锂聚合物电池、其中每个电池都可以安全地充电至最大4.2V (42V 电池)。
我们的实验从选择电池上的随机电池开始、然后将该电池短路以手动调节其不平衡。 我们选择了相对安全的20-26mV 压差、以便恢复相对容易。 接下来、通过以下配置启用自动电池平衡算法。
- 允许短接1节电池
- 放松了13mV 的最小增量
- 10mV 的放松停止增量
经过大约24小时的平衡后、最大差值并没有发生太大变化、最大差值为21mV (而不是26mV)。 能否让我们深入了解电池平衡的局限性、预期和可能存在的问题?
我在原理图的各个部分中提供了两张图片、图示了各个电池平衡 FET 电路以及与保护 IC 相关的整个平衡电路。 请对它们进行分析、并告知我们它们是否存在任何明显问题、但在大多数情况下、它们是从为该芯片提供的参考设计中获取的。
FET 电路

平衡电路