This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:建议

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TPS62821, TPS82084, TPSM82821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040250/tps62821-recommendation

器件型号:TPS62821
主题中讨论的其他器件:TLV62080TPS82084TPSM82821

大家好、

我们需要替换 EN6310。 在客户的器件仓库 中、我们找到了 TPS62821、TPS82084和 TLV62080。 您能否帮助提供  每个器件的发布年和 EOL 风险?  

MPN

推出年

EOL 风险?

TPS62821

TPS82084

TLV62080

如果您有其他建议、 请提供您的意见和建议。 非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

     TPS62821、TPS82084和 TLV62080未计划停产。

    "发布年"是什么意思? 是 RTM 年吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢你的帮助!

    是的、RTM 年。 我可以在这里参考数据表吗?

    此外、您还有其他建议替代  EN6310吗?

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    根据我们的内部系统、我看到以下 RTM 日期:

    TPS62821-RTM 2018

    TPS82084- RTM 2015

    TLV62080- RTM 2012

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    查看 EN6310的数据表、我相信 TI 的最佳替代产品是 TPSM82821。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢! 那么 TPSM82821的 RTM 日期是什么?

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

     TPSM82821的 RTM 为2020。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的帮助!

     TPSM82821的频率 通常为4MHz、  而 EN6310的频率 通常为 2.2MHz。

    更高的频率是否会导致更高的噪声?

    此外、由于此 IC 将用于     CT 的核心电源板、您能否帮助比较  TPSM82821和 EN6310QI 的纹波、稳定性和可靠性?

    再次感谢!

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    高频噪声取决于多个因素、例如 PCB、电路板寄生效应等 因此、我们需要在相同的设置中比较这两个器件、以便清楚地了解这两个器件的噪声性能。

    可以根据零件的可用性进行竞争分析。 我已经向您发送了一封电子邮件。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    由于竞争分析可能需要几周的时间才能完成、因此我将结束本主题、让我们在内部进行讨论。 我希望您对此感到满意。

    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin