This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:将2P LiSoCl2电池与 TPS63900配合使用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035288/tps63900-using-2p-lisocl2-batteries-with-tps63900

器件型号:TPS63900

我们有 Lora 资产跟踪应用、在该应用中、我们使用2个 并行配置的 LiSoCl2来使用 TPS63900生成+3.3V 系统电压。

我对这一部分有以下关切,需要加以解决。

  1. 此部件是否适用于此并联电池配置?
  2. 该器件的效率性能或静态电流性能是否因并联配置而发生任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    我认为并联使用2NOR 的 LiSoCI2不是一个好主意、电压越高、电压越高、电压越大、功率损耗越大或自身就越差。 例如两个并联的电压源。

    对于 TPS63900、我认为没关系、效率和静态电流没有变化。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用两节相同的 LiSoCl2电池并联、以增加其 mAh 容量并将电压保持在相同的水平。

    不在并行配置中使用的原因是什么? 有关 LiSoCl2电池有什么特别之处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhi:

    我的概念是、似乎不可能始终将这两个电池保持在相同的输出电压中。   

    您知道、不允许两个并联的电压源。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    只需 E2E 请求我们提供最后一个回复、请忽略它。

    此致

    TAO