This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:稳压器在输入电压= 1.83V 时失去稳压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037951/tps63900-regulator-losing-regulation-at-vin-1-83v

器件型号:TPS63900

您好!

我认为我遇到的问题是 TPS63900在1.83V 下失去稳压、我希望该器件在低至1.66V 的电压下工作。

其中 VIT+(UVLO)(最小值)- Vhys (UVLO)(最小值)= 1.73 - 0.09 = 1.66V。

为什么会这样呢?

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tim、

    您是否考虑了电缆的压降?

    此外、您是否设置了电流限制?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我的系统有两根电缆。 一组连接到另一组连接到 PCBA 的电缆的电源电缆。

    我测量的是电源线和产品线之间的接口上的电压。

    我刚刚测量了产品 PCBA 上的电压、并看到电压实际上低于电源和产品电缆之间的接口。

    我进行了测量、结果表明电缆接口为1.90V、而 PCBA 测量值为1.63V。

    电源的电流限制远高于系统的电流。

    感谢您的帮助、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不用客气、 下次再见。

    此致

    TAO