您好;
我们采用了 BQ24735RGRR 的新设计。 现在、我们可以与 IC 通信。 IC 在 SMBus 上发送 ACK、但充电功能无法启动。 我们尝试1s、2s 和其他组合。 充电仅以1s 开始、但 充电电流非常低(仅40mA)。 充电器输出 不超过5.8V。 我附加了原理图和寄存器配置。 我们尝试了所有寄存器组合并搜索了文档、其中涉及所有。 I 已取消激活 ILIM 引脚。 现在、它通过10K 电阻器上拉(3V3)进行连接。 我还在 SMBus 上使用逻辑分析仪 。 所有数据都正确。 我们没有解决为何不充电开始以及如何更改1S、2S 等问题
ChargeOption ()-> 0b 0001/1011/001X/1x00 x->只读位
ChargeCurrent ()-> 0b xxx1/0000/00xx/xxxx x->未使用
ChargeVoltage ()-> 0b x010/0000/0000/xxxx x->未使用
InputCurrent ()-> 0b xxx1/0000/0xxx/xxxx x->未使用