This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735RGRR 不能#39;t 开始充电操作。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037364/bq24735-bq24735rgrr-doesn-t-start-charging-operation

器件型号:BQ24735

您好;

我们采用了 BQ24735RGRR 的新设计。 现在、我们可以与 IC 通信。 IC 在 SMBus 上发送 ACK、但充电功能无法启动。 我们尝试1s、2s 和其他组合。 充电仅以1s 开始、但 充电电流非常低(仅40mA)。  充电器输出 不超过5.8V。 我附加了原理图和寄存器配置。  我们尝试了所有寄存器组合并搜索了文档、其中涉及所有。 I 已取消激活 ILIM 引脚。 现在、它通过10K 电阻器上拉(3V3)进行连接。 我还在 SMBus 上使用逻辑分析仪 。 所有数据都正确。 我们没有解决为何不充电开始以及如何更改1S、2S 等问题

ChargeOption ()-> 0b 0001/1011/001X/1x00 x->只读位
ChargeCurrent ()-> 0b xxx1/0000/00xx/xxxx x->未使用
ChargeVoltage ()-> 0b x010/0000/0000/xxxx x->未使用
InputCurrent ()-> 0b xxx1/0000/0xxx/xxxx x->未使用

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1631856084452v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有很多 可能无法开始充电。

    我的最佳建议是使用 EVM 来比较您的设置和测试结果。 您的图像太模糊、我无法获取任何信息。

    https://www.ti.com/tool/BQ24735EVM-710 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I upload image again

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    您的输入电压是多少? 您的输入电压是否在 ACDET 设置范围内?

    您是否在当前设置下测试过 EVM 正常(使用的软件相同)?

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的接受。 我的输入电压为20V。 ACDET 设置的输入电压范围。 IC 启动。 我可以在 SMBus 上通信。 每一个想法都可以。 仅充电无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有软件条件。 但它最大的启动电荷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    您能显示一些波形吗? 可能有很多可能性。

    如果可以、我建议您将其与 EVM 进行比较。 这适用于原理图和布局。

    https://www.ti.com/tool/BQ24735EVM-710  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我对原理图进行了比较。 差别很小,但我做了一些改变,但效果不好。 我只能在 MOSFET 的栅极上看到非常小的放大信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    我建议如下:

    1.在 EVM 上测试您的设置和软件设置、以消除任何潜在的设置问题
    2.执行编号1后,您的设置正常, 请检查您的主板上是否有任何组件损坏。  原理图上的 R98就是一个示例。 如果封装尺寸不正确、则可能会因加电时的高脉冲功率而损坏。
    3. 我注意到电池的 OR-ing 连接到 VSYS 而不是电池。 我建议您将 OR-ing 连接到 电池的正极端子。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    很抱歉、我无法理解第3部分。 什么是 OR-ing。 原理图上的哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    当我提到 OR-ing 时、我是指您的原理图的这一部分。



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也曾尝试过、但它最大的启动电荷、我认为这一点;该连接类型与充电无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    该连接与充电无关。 您需要在 EVM 下测试您的设置。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”