This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:MR 引脚的内部电路

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039498/tps3890-the-internal-circuit-of-mr-pin

器件型号:TPS3890

大家好、

   客户需要评估 MR PIN 驱动能力的最坏情况。

   DATASEET 没有关于 MR 引脚内部电路的说明。

   客户需要使用 MCU 的 GPIO 来控制 TPS3890。 需要评估 GPIO 的驱动能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS3890数据表中、它提到如果驱动/MR 的逻辑信号不大于或等于 VDD、则会有一些额外的电流流入 VDD 并流出/MR 引脚。  VDD = 4、25V 时的电流差异约为0.75uA、如图8和9所示。  我会使用这些信息向客户提供其系统 GPIO 的驱动能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、

    此 MCU 可被视为5.6K 上拉或下拉。 您的引脚连接到100R+1K。 同时、有一个4.7K 上拉至5V 的电压。 如果没有引脚的内部结构、如何计算电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    您能否绘制一个原理图、以便我更好地了解连接到/MR 引脚的是什么?  根据数据表、/MR 引脚的 VIL 和 VIH 为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      我们能否展示内部上拉或下拉电阻器电路? 包括价值?

      因此、客户可以自行评估电流。 因为这也需要参考 MCU 的内部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    根据设计、/MR 引脚上没有内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我已通过内部电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!