This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:关于 UC3825的软启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039443/uc3825-about-the-soft-start-of-uc3825

器件型号:UC3825

尊敬的 TI 团队:

在 UC3825的应用中、有一个问题需要您的帮助来回答。

SS 引脚的电容是否参与环路响应?

不同的电容值会影响环路稳定性?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SS 引脚不影响环路响应。 当输出因故障关闭时、该引脚为启动提供软启动时间、或为 PWM 锁存提供保持时间。

    内部误差放大 器的输出与软启动电容电压(SS)进行比较、两个通中较小的一个将被施加到 PWM 比较器以确定 PWM 占空比。  斜坡引脚上有一个1.25伏偏移、以促进零占空比。 因此、在 PWM 比较器激活之前、软启动电容器必须充电至1.25伏。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    祝你度过美好的一天!

    感谢您的友好回复。

    顺便说一下、您可以帮助回答下面的另一个问题:

    引脚9(Ilimi)是否参与脉宽的调整?  

    当  未连接 PIN9时、我发现电源会损坏。、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    ILIM 不能悬空。 如果未使用该引脚、请将其接地。 逐脉冲电流限制由 UC3825通过引脚9上 IC 的初级电流波形输入来执行。  需要使用小型 RC 网络来抑制由 MOSFET 导通和变压器寄生效应引起的前沿干扰。 输入必须低于1伏阈值、否则将发生电流限制。 达到后、高于阈值的输入将相应地缩小脉冲宽度。 当达到1.4伏振幅时、输出将关断、UC3825将启动软启动例程。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源是否可以正常工作、当我将 ILIM 引脚接地时、
    对于“逐脉冲电流限制”,它是否意味着 PWM 调制中涉及的 ILIM 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    是的、当 ILIM 引脚接地时、电源仍然可以正常工作、但没有电流限制保护。

    我不涉及正常 PWM 调制、因为它低于1V。   当 PWM 介于1V 至1.4V 之间时、它将逐周期关闭。 当 PWM 高于1.4V 时、它将关闭。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢