This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:Webench 设计设置。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037873/tlv62130-webench-design-settings

器件型号:TLV62130

大家好、

我想知道 webench 的设置。

TLV62130的最大输出电压为5.5V。
这在过去的数据表中已经过更新。
Webench 的最大电压为5V、何时更新?

而且 、软启动的最小值似乎是在 webench 上设置的。
数据表中没有调节、但在 webench 上是否是错误的?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、TLV62130应能够支持5.5V。 我请求 WEBENCH 团队查看。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们已将 WEBENCH 上的最大输出电压更新为5.5V。 数据表未指定软启动的最小值,但我们的产品专家已确认,在 WEBENCH 上软启动的最小值限制为100us。

    谢谢、此致、
    Praveen