This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:是否有数据表图10。 "组合负电压转换器和正电压倍频器"与&quot 一起使用的 SPICE 样本;用于 TI&quot 的 PSpice;?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660, TPS65135, LM2664, TPS60401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039361/tl7660-is-there-a-datasheet-figure-10-combined-negative-voltage-converter-and-positive-voltage-doubler-sample-spice-deck-to-use-with-pspice-for-ti

器件型号:TL7660
主题中讨论的其他器件: TPS65135LM2664TPS60401-Q1

应用团队是否提供了支持 TL7660"图10负-正"组合的 PSpice 平台 、我可以在 PSpice for TI 中运行该组合? 您是否还具有用于 TL7660i (全温度范围)的 Spice 模型? 我在2005年使用过较旧/类似的 Maxim Integrated IC (现在成本太高)。

谢谢

Jim Mrowca

(前一级1982 - 1997)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    很抱歉、此器件没有 PSpice 模型可用、我们不打算发布 PSpice 模型。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品线中是否有任何可产生+5Vdc 的正负(也称为反相)电压的替代 IC 的建议?

    同时、我也在寻找图10中有关二极管的建议-请作出回应。

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    其他可能的建议取决于输入电压范围、所需的输出电压和最大输出电流。 一个想法是 TPS6512x 系列器件: https://www.ti.com/product/TPS65120

    或 TPS65135、虽然这两种转换器都是电感式转换器、但它们可能很有趣。

    对于电荷泵、LM2664可能是一个选项。

    应用中的二极管需要处理输出电流并需要具有低正向压降。 您可以使用标准二极管或肖特基二极管。 如果您使用肖特基二极管、请查看寄生电容、因为这可能会产生负面影响。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特:

    我需要-40C 至+105C 的范围、以便限制我的选项。 我采用+5VDC、 并尝试在为差分放大器前端级馈送时在 AGND 周围生成至少10V 的电压(电流不大)

    问题:我看到了 TPS60401-Q1 URL TPS6040x-Q1非稳压60mA 电荷泵电压逆变器数据表(修订版 B)(TI.com) -第17页图29

    "作为倍频器/逆变器"图。 这是比 TL7660更新的 IC 吗? 是否适用与 TL7660上相同的肖特基二极管注释?  

    我还想知道、TI 为什么没有任何适用于 TI 模型的电荷泵电源解决方案 pspice 支持?

    adieu

    Jim Mrowca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    对于与 TPS6040x 配合使用的二极管、相同的注释与 TL7660相同。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Brigette:我将在 TL7660I 上使用陶瓷电容器(见其他 e2e 消息)-

    1) 1)我计划使用具有  75pF "总电容"的二极管 DFLS120L --您所说的是寄生电容吗?

    2) 2) 我仍然想知道 TI 为什么没有为这些开关电容器无电感器电荷泵 IC 提供任何 SPICE 仿真支持?

    谢谢

    Jim Mrowca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    1、是的、这是我提到的寄生电容。

    2. PSpice 模型创建不是免费的,因此我们需要确定哪些器件获得了一个器件的优先级。

    此致、
    Brigitte