This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:适用于 LM5170的 MCU

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036873/lm5170-mcu-for-lm5170

器件型号:LM5170

您好!

我正在使用 LM5170将其用作电源优化器。 是否有任何适用于 LM5170的推荐或专用 MCU 可插入 LM5170-EVM 并将其用于我的应用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    感谢您关注 LM5170。

    我们没有特别的建议、但作为参考、本参考设计中使用了 TMS320F。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01168

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以在不使用 MCU 的情况下将 LM5170用作升压控制模式?

    此外、对于使用 LM5170作为升压控制模式(输入电流为12V、电流为1A、输出为电阻负载)、TI 建议进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    LM5170 EVM 是一个很好的起点。 您无需 MCU 即可运行 EVM。 它在电路板上具有所有感应、反馈和补偿功能、所有这些功能均采用模拟方式、并且可在电流模式双向以及电压模式降压和升压下运行。 有关 EVM 操作的指导、请查看用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu543

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    我尝试在没有 MCU 的情况下以升压模式运行 LM5170EVM。

    我已将底部的两个断路器焊盘短路。  

    我的低侧电源输入电压为12V、并将电源保持在 CC 模式、电流设置为1A。

    输出是电阻设置为100欧姆的电子负载。

    我的跳线设置:

    J1 =未连接

    J2 =已连接

    J3 =已连接

    J4 =已连接

    J5 =(2、3)已连接

    J6 =未连接

    J7 =未连接

    J8 =未连接

    J13 =未连接

    J14、J15、J16、J19、J20、 J22、J23、J24、J25、J26  =未连接

    J21 =(1、2)已连接

    J27 =已连接

    J28 =(2、3)已连接

    J29 =(1、2)已连接

    J30 =(2、3)已连接

    J31 =(1、2)已连接

    J32 =未连接

    J33 =未连接

    J34、J35、J36、J37 =已连接

     

    我通过打开电子负载、然后打开低侧电源来启动系统。

    在启动系统后、输入侧电流为0A。EVM 似乎没有响应。

    我是否可以知道需要进行哪些更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、输出电压类似于输入电压13V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时在恒定电流(0.2A)下使用电子负载测试系统并将输入电压增加到13。 输出电压变为12.36V、输入和输出电流为0.2A。

    在升压控制操作下、输出电压应为50.5V、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    感谢您的更新。 您能否检查 COMP 的电压?

    谢谢、

    银城