This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:使用 LP5907-2.9进行低照度测试时显示噪声...

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907, TLV758P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039212/lp5907-display-noise-while-using-lp5907-2-9-for-low-lux-testing

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A20TLV758P

尊敬的 Sirs:

我们将 LP5907-2.9和 TLV75801推广到 IPCAM 客户以更换竞争对手。

2.9V 用于 CMOS 传感器电源。

但是、我们的两种解决方案在非常低的照度环境中都存在显示噪声问题。

下面是 NG 和 Good 的原理图和显示屏幕。

良好:                                        

    

NG:  

TLV75801                                          LP5907-2.9

          

请帮助您输入有关如何解决此问题的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    LP5907上的负载阻抗对于该器件而言似乎太低、因此可能不稳定。  LP5907上限为10uF。  如果您需要可处理此负载的较新器件、您可能需要尝试使用 TPS7A20。  

    如果 TPS7A20无法正常工作、您能告诉我 LDO 的要求是什么吗?  听起来噪声是一个主要问题-这是什么要求?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    作为客户反馈、他们仅使用数据表中 LP5907的典型原理图进行测试、但仍然失败。

    关于 TPS7A2029测试、由于它不是 P2P 封装(SOT23-5)、因此要在客户 PCB 上进行测试的跳线是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当客户使用 LP5907的典型原理图时、请确认已移除电感器右侧的电感器和分流电容器。  应用中的负载电流是多少?  我可以查看我的注释、为 LP5907提供最佳的 Cout 值和电容器类型。

    是的、使用跳线会导致耦合噪声进入 Vout。  辐射噪声可以耦合到导线中、从而将噪声传导到 Vout 上。  对于对噪声非常敏感的应用、这可能会导致问题。

    您能否确认在同一硬件中获得了"良好"图像(黑色)、但使用了不同的器件?  我想确认问题不是 PCB 本身内部的噪声耦合。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很抱歉迟到了!

    最大值 在进行低照度测试和 IC 温度时、负载电流约为54mA。 室温下是正常的。

    在使用 LP5907的典型原理图进行测试时、除客户电路板上的 Cin 和 Cout 外、所有其他元件均已移除。

    希望我们可以解决问题并赢得插座。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我看到竞争对手器件称为 L55SVBP。  我们能否获取该器件的数据表、以便查看噪声曲线?  如果我们知道我们要与什么竞争、这将有助于我们进行竞争。

    对于 LP5907测试、请在负载电流为54mA 时将 Cout 增大到1.5uF 至10uF 之间的有效电容。  0402封装中有 X5R 电容器在这里可以正常工作。  例如、AVX 具有 X5R 0402 10uF 电容器、在施加2.9V 电压时、电容器值将损失大约55%、但这将使其接近1.5uF 至10uF 的中间值。  

    下面显示的是 LP5907的噪声曲线和数据:

    TLV758P 具有以下噪声图形。  我们可能需要增加 CFF 值以降低噪声。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的评论。

    我将与客户合作进行测试。  

    随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../l55svbp.pdf