This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:最小占空比

Guru**** 2797235 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040548/lm5156-minimum-duty-cycle

器件型号:LM5156

大家好、

LM5156是否支持0%最小占空比(直通模式/无开关)?

有两个输入电压(24V 或57V~60V)、目标输出电压为60V (请参阅下面的更多详细信息)。

大于24V 或57V 输入电压(60Vmax)/5或2A (120W 或114W)à 60V/~2A (120W)à 30V/~3A (~100W)。

在这种情况下、有60Vin 至60Vout 的情况、因此我想知道 LM5156是否支持这种情况。

如果 LM5156不支持该功能、是否有其他推荐的升压转换器?

此致、

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、LM5156确实支持0%的占空比。

    一旦输入电压高于整流器二极管上的压降,则输出电压。

    因此、在 VIN = Vout 的情况下、占空比不会变为0%以补偿二极管上的压降(以及从输入到输出的路径中的其他损耗)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在过去12天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

     Stefan