This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594HV:LM2594仿真失败

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594HV, LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037552/lm2594hv-lm2594-failed-simulation

器件型号:LM2594HV
主题中讨论的其他器件: LM2594

大家好、我们在使用 LM2594HV 在 WEBENCH 上仿真直流/直流转换器时遇到问题。 它无法仿真(无法仿真)具有30-45V 输入电压和0.5A 12V 输出的转换器。

为什么?  

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    它计算 IC 的热性能不正确。 最有可能使用 JEDEC 热计算

    将环境温度设置为-40、然后进行编译。

    这些是供参考的该产品的令人满意的设计条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

    我们已更新 LM2594的 IC thetaJA。 您将能够 在 WEBENCH 上针对上述条件创建设计。 这些更改将在 10月的第一周前在下一个发布周期中反映在 TI.com 上。

    谢谢 、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

      TI.com 上提供了这些更改请为上述条件创建设计。

    谢谢、此致、
    Praveen