This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:修改24V 输入的 EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036487/tps92641evm-modifying-evm-for-24v-input

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:CSD18504Q5ATPS92641

大家好、

您能否 告诉我们如何修改 EVM 以使用24V 输入进行操作?

应修改哪个组件以将 VIN 范围扩展到更低的水平?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为这是中国中秋节、所以专家将在周三之后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    好的、我明白了。

    我的客户正在尝试使用以下参数进行修改。 请您复查一下吗?

     

    VIN 24.0V±1.2V

    输出电压 16V (Vf=3.2V×5系列)

     

    RVout1 54kΩ

    RVout2 10kΩ

     

      1μF μ F

     

    Fsw 1MHz

     

    Ron 6.4kΩ Ω

    RIADJ1 10kΩ

    RIADJ1 20kΩ

     

    L 20μH

    (ii-PP - 296.3mA)

     

    Rd 3.2Ω

     

    COUT 0.01uF×4并联

    (COUT = 38.6nF)

     

    ILED 1A

     

    RUDIM1 100kΩ Ω

    RUDIM2 3.0kΩ

    RUDIM2 18.0kΩ

    此外、请帮助解决以下问题。

    如果选择了合适的 FET、TPS9241能否驱动>1A? 我的客户应使用 CSD18504Q5A。

    您是否认为它可以驱动高达15A 的电流?  

    此外、分流调光也需要 FET。  CSD18504Q5A 是否适合并联调光?

    SDRV 和 Qsdim 之间是否需要任何组件?

     在 SDIM 中使用并联 FET 调光时、UDIM 引脚应如何端接?

    是否建议输入 与 SDIM 引脚相同的信号?

      

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    请将原理图发送给我。

    是的、TPS92641可支持>1A 的输出。 当分流调光时、UDIM 应上拉。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    我的客户正在尝试修改 EVM、因此 请检查 EVM 原理图。

    以上参数是我的客户希望在 EVM 上使用的参数。

    您可以从数据表中找到它们。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    这些参数看起来正常。  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的好评。

    您认为他们应该在 SDRV 使用栅极电阻器吗?

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我的客户正在按 如下方式修改设计(EVM 修改):

      

    VIN 24.0V±1.2V

    输出电压17V (Vf=3.0V×5系列 + 12Ω Ω 平衡电阻)(从16V 修改)

     

    从  58kΩ 修改了 Rvout1 56kΩ(__LW_AT__)

    RVout2 10kΩ    

     

      1μF μ F  

     

    Fsw 280kHz (从1MHz 修改)

     

    Ron 24kΩ Ω(从 6.4kΩ Ω 修改)

    RIADJ1 10kΩ

    RIADJ1 20kΩ

     

    L 68μH (从 20μH 修改)

    (ii-PP - 306.4mA)

     

    Rd 3.2Ω

     

    COUT 0.1uF0.47uF (从 0.01uF×4修改)

    (COUT = 142nF)

     

    ILED 1A

     

    RUDIM1 100kΩ Ω

    RUDIM2 3.0kΩ

    RUDIM2 18.0kΩ

     

    通过上述修改、我的客户关心5个 LED 是否 应在280kHz 开关频率下工作。

     请帮您检查它吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Itoh、

    280kHz 应该 正常工作。 BTW、TPS92641用于什么应用? 为什么开关频率从1MHz 更改为280kHz?

    Robin