This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:BQ24765的详细设计步骤和设计工具

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038888/bq24765-detailed-design-steps-and-design-tool-for-bq24765

器件型号:BQ24765

我们正在查看 BQ24765电池充电器数据表中的详细设计过程。 数据表第9.2.2节详细设计流程如下所示:  

这些参数可使用评估软件 SLVC309进行配置。 简化版应用电路(请参阅图17)显示了每个引脚的最小电容要求。 本节的其余部分将介绍电感器、电容器和 MOSFET 选择。

1.我们通过点击数据表中的超链接来下载了 SLVC309软件。 但我们无法安装相同的软件。 安装会将错误抛出为“设置信息文件中的无效行”。 是否有适用于 BQ24765的有效设计软件工具?  

2.如果没有可用的设计软件工具、是否有适用于 BQ24765的基于 Excel 的设计表?  

‘,数据表中提到的“电感器、电容器和 MOSFET 选择”在本节的其余部分进行了说明。 但我们看不到有关数据表中给出的组件选择/计算的任何此类说明。  是否有任何文档解释了 BQ24765的详细设计步骤?

此致、

Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.本软件于2008年发布,可能与当前笔记本电脑操作系统存在兼容性问题。

    2.我们没有其他 Excel 设计可用。  

    3.对于设计,表1是否适合您的设计? 由于集成了 FET、因此无需选择 MOSFET。

    由于该器件是传统器件、因此我们的设计资源非常有限。 感谢您的理解。 考虑到当前 半导体电源的限制、请确保您可以获得 BQ25765。  

    此致、

    Eric

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3617.SmartBatteryCharger_5F00_BQ24765.pdf

    团队、

    客户要求随附原理图、以便查看评论。 请帮助查看相同内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请尽早申请支持。 请查看随附的原理图并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为整体来看不错。 一些意见:

    1.建议检查您的 ACIN 电阻分压器值。  我在原理图上看不到输入电压。

    2.我相信 Q24电路是一个用于降低浪涌电流的电路。 我认为考虑到这一点是很好的。  

    3.对于 CE 引脚、如果 R445是 DNP、R484用于下拉、直到 CPU 输出逻辑高电平、则没关系。 否则、它将成为  分压器。

    4.确保 设计中的某处有针对 I2C 引脚的上拉电阻器。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”