This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:显示 SOC 的 LED

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1A, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037779/bq78350-r1a-led-displaying-soc

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQSTUDIOBQ78350

您好!

我使用的是 BQ76930 EVM。

我想按下显示按钮、并在5个 LED 上显示电池 SOC。

您能告诉我如何执行此操作(按下按钮并打开显示 SOC 的 LED)吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    有关 BQ78350-R1A 的设置、请参阅技术参考手册。

    BQ78350-R1A 上的 LED_EN 默认未设置。  为 EVM 供电的电压将为显示提供足够的 SOC。  您可以在 BQStudio 的"Registers"屏幕上检查 SOC 值。

    在 BQStudio 数据存储器中、设置、制造、设置 LED_EN 位。  请参阅技术参考手册 第12.1.1节"制造状态配置"。  您可以读取数据存储器以确保存储了您的设置。

    LED_EN 需要复位才能生效。 使用 RESET 命令向器件发送复位、或循环通电并启动电路板。

    按显示按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、参考 bq78350evm、没有电阻器来限制 LED 电流。  

    我能否知道 LED 电流是如何受到限制的 BQ78350 LED 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在电气特性表中、LED 引脚是灌电流输出、VOL 为3mA、 https://www.ti.com/document-viewer/BQ78350-R1A/datasheet/electrical-characteristics-i-o-slusb487225#SLUSB487225 

     典型特性 https://www.ti.com/document-viewer/BQ78350-R1A/datasheet/typical-characteristics-slusas31503#slusas31503中的图4 显示了来自引脚的典型灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以说 LEDx 的最大灌电流为3mA 吗? 我需要使用3个 LED。 需要计算 BJT 的功耗(请参阅是否可以使用较小的 BJT)。

    此外、我能否将 BJT 集电极连接到其他电池电压、例如 C5而不是 C10? 具有更低的电压以降低 BJT 的功耗? 请参阅下图。

    在 EVM 原理图上、什么是低电压和低电流操作、允许我们使用较小的 BJT?

    我们是否需要在 BJT 收集器上放置一个电阻器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    BQ78350-R1A 数据表未给出3mA 灌电流的容差。  您可能会为变化提供良好的裕度、可能每个输出的最大电流为4mA。

    连接集电极的电流路径可提供来自电池组顶部的 LED 电流、从而不会使电池组失衡。  如果 LED 指示灯亮起一段时间、这可能是一个更重要的考虑因素。  

    电压通常是指使用了多少节电池以及电流多少个 LED。  对于6节电池、电压将是10节电池设计的60%。  如果仅使用3个 LED、则所有 LED 均导通时的标称电流为9mA、而使用所有 LED 时的标称电流为15mA。  6节3 LED 系统的功率应仅为10节5 LED 设计的36%。

    集电极中的电阻器会在晶体管中的电阻器上耗散一些功率。  这不是必需的、但会允许在电路板上散热、并可能允许使用较低功率的晶体管。   当然、如果您的电池中其他电路的开关电源提供3.3V 或类似电压、则可以将其用于 LED 电源、并避免晶体管及其损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否使用 BQ76930 CAP1 3.3V 电源为3个 LED 供电?

    还是不建议这样做、因为这样会增加 BQ76930的功耗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    CAP1未指定为外部提供任何电流。  NPN 的基极电流可以忽略不计、也可以。  尝试使用 CAP1驱动 LED 会影响 IC 中的功率、您会注意到、这可能会导致电池组不平衡和测量系统故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只需使用1个 LED 指示 SOC 和 RCA 警报。

    我们应将 LED 阈值1设置为0%、并将 LED 阈值2、3、4、5设置为100%、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    是的、听起来不错。  始终测试设置、以确保它们符合您的预期。