This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27200:在我将模式从解封更改为密封后、数据存储器的值变得不正确

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040362/bq27200-after-i-changed-the-mode-from-unseal-to-sealed-the-value-of-data-memory-became-incorrect

器件型号:BQ27200
主题中讨论的其他器件:BQ27220

根据 bq27220 TRM 第65页、我尝试更改主机 MCU 的设计容量。

但是、在执行步骤16 (将 MODE 设置为 SEAL),之后、不仅设计容量的值已更改、其他值(例如:FullChargeCapacity,DesignVoltage  )也已更改。

?其他项的值在步骤16 μ s 后发生变化

在执行第1步之前、这些值如下:所示

DesignCapacity(0x929F):3000

FullChargeCapacity(0x929D):3000

DesignVoltage(0x92A3):3700

执行步骤15后、值如下:所示

DesignCapacity(0x929F):2800

FullChargeCapacity(0x929D ):3000

DesignVoltage(0x92A3):3700

执行第16步后、值如下:所示

DesignCapacity(0x929F):2800

FullChargeCapacity(0x929D ):2800

DesignVoltage(0x92A3):2800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您参考的是哪种监测计? 您的帖子中有2个不同的监测计。

    只密封测量仪表不应改变数据闪存。 当您再次解封器件时、这些值是否与编程的值不同?

    如果您在密封模式下具有读取访问权限、请检查 TRM、大多数情况下、当测量仪表处于密封状态时无法读取 DataFlash。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的回复。

    在我再次解封器件后、值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    正如我提到过的、当测量仪表处于密封状态时、您无法访问 DataFlash。

    此致、

    Wyatt Keller