This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:降压/升压产品

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032535/tps552882-q1-buck-boost-product

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

我正在寻找具有以下条件的降压/升压产品。

VIN:6至16V

输出电压:14V

输出电流最大值:2A

在本例中、TPS552882-Q1 webench 设计更新失败。 设计不稳定。

  您是否有任何其他针对此情况推荐的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    TPS552882-Q1应适合该应用。

    我将让 WEBENCH 团队来看看该模型。 请稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    由于相位裕度较低、TPS552882在上述情况下无法在 WEBENCH 上运行。 我们将了解更多详细信息。 我们将继续为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文-圣

    感谢您的支持。

    如果您有任何更新、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我们将更新环路模型公式。 我们将在问题解决后通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack-San

    我们是否应该为此应用向客户介绍 TPS552882-Q1?

    VIN:6至16V

    输出电压:14V

    输出电流最大值:2A

    如果您有其他建议,请告知我们您的器件型号。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、  

    我们将在此查询中向您回复。  

    谢谢、此致、  

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    是的、您可以向客户介绍 TPS552882-Q1。 这是目前为止最好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我们已经解决了这个问题。 此修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。 我们现在能够创建  具有共享输入的 TPS552882-Q1设计。  

    此致

    Bhushan