This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62842次要问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039731/tps62840-tps62842-minor-issues

器件型号:TPS62840

尊敬的 TI 团队:  

我们使用的是 TPS62842降压转换器、设置如下:

V 输入= 4.2V

Rset = 52.3k (所需的 Vout = 3.3V)

MODE 引脚->连接至 GND (低功耗模式)

EN 引脚->连接 至高电平(使能器件运行)

在器件数据表中、器件具有60nA 的工作静态电流。 当我们在电源输入为4.2V 且负载为零的情况下测试降压转换器时、测得的电流消耗约为15uA、而预期为0.06uA。  

我不知道它是否起作用、但在数据表中、EN 引脚具有内部450k 下拉电阻器。 在4.2V 电源下、I = V/R ~9uA。 这是消费增加的原因吗?  

还需要注意的是:我们使用的是数据表中提到的推荐电感器。 当我们将电感器更改为另一个2.2uH 模型时、功耗降至8uA、而不是以前的15uA。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    我怀疑您是实际测量静态电流还是简单地测量输入电流。  我们定义了器件未切换但控制电路导通时的静态电流。  

    您能否详细解释您的测量设置和探测点?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回复。  

    您可以在下面找到两个屏幕截图。  

    这是我们的 PCB。 SYSLOAD 标签表示输入电源、并连接到电源(4.2VDC)。 SYSLOAD 也被连接至 EN 引脚。 我们没有任何负载。 当通过将 EN 引脚连接到 GND 来禁用 EN 引脚时、我们测量到转换器的输出从3.3V 变为0V、但电流消耗相同。  

    我们使用 NRF 电源分析器套件测量电流。 其探针与 SYSLOAD 串联。 我们将套件 GND 绑定到 PCB GND。 下面是电源分析器的屏幕截图:  

    为了验证测量是否正常、我们已将已知负载置于转换器的输出端、并能够测量预期的电流消耗(30mA)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    我将回顾上述内容、并在明天提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    请注意、我仍在处理此请求。  

    我计划在 EVM 上验证这一点、明天我将回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    我在 EVM 上验证了这一点、并且可以在 4.2V 输入电压、3.3V 输出电压下获得60nA-100nA 之间的 IQ、空载工作输入电流。

    请记住、您正在测量非常低的电流、并且设置需要高度稳定和可靠。 请使用非常精确的测量设备、此外、最好使用具有更高 PLC 范围的 DMM。

    一般而言、我想分享一些有关测量 IQ 的技巧:

    -连接电源并禁用设备。 使用源表测量系统/设置中已存在的泄漏电流。 这将是您的失调电压、并尝试通过移除输入端的大容量电容器、使用更短的电缆、合适的连接器和优质的设备来降低失调电压。

    -如果可能、我建议在您的设置中测量 EVM 上的 IQ、然后验证测量设置的可靠性。

    -将电路板放在不导电的表面上。

    -将 DMM 设置为可能的最高 PLC 范围。  

    此外、电源的变化和 DMM 的大型集成周期也会给您带来不准确的结果。 因此、如果您直接在 DMM 上添加一些大容量电容器、这将有助于降低 IQ。

    -请记住、如果您希望获得准确的60nA 电流、则必须使用数据表中指定的相同条件。 当您增大输入电压并且输入电容器更有损耗时、这也会增加 Iq。  

    -如果 IQ 在60-100nA 的范围内,则这是可以接受的。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    非常感谢您的验证。 我们将尝试按照您的提示进行设置和测量。 我将在下周向大家介绍结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafig:

    请在下周分享您的结果。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们进行了新的测试设置(新 PCB、新转换器等)、这次我们得到了大约120nA 的电流消耗、非常接近90nA。 这种测量的差值不再显著、因此现在一切看起来都是正确的。 在之前的测试中可能出现了一些硬件问题、导致了不同的结果。 非常感谢您的帮助。