This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:TPS92611-Q1故障?

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1, TPS92611-Q1, TPS92610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036687/tps92611-q1-tps92611-q1-fault

器件型号:TPS92611-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633-Q1TPS92610-Q1

我们的电路如下图所示;我们的电流问题为:

由正常输出引脚驱动的三个 LED 灯的电压为2.5V * 3 = 7.5V;

当一个 LED 短路时、OUT 引脚驱动两个 LED 灯、电压为2.5V * 2 = 5V;输出电流为80mA;

当输出 LED 短路时、是否有任何方法使 FAULT 引脚输出为低电平?

我们在产品上使用12个灯珠、分别由4 tps92611控制、并通过 FAULT 引脚连接芯片;但终端汽车工厂要求所有灯珠都应关闭!!! 是否可以实现?