This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:LCD 背光电源问题。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039427/tps61040-q1-issue-with-lcd-backlight-power

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040

你好

我的 LCD 背光电源有问题

启用电源后、TPS61040将非常热。

请帮助查看

通道

LCD 背光要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 电流是否由 TPS61040 180mA 提供? 通过  SCH、输出电流仅为1.233V/82R=15mA。  在这种情况下、是否可以正常驱动 LED?

    什么是 R26的功能? 我认为对于恒定电流输出、应 移除该电阻器。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric  

    感谢您的回复。

    我在 LCD 的数据表中看到,正常情况下 LED 的电流为180mA,因此当我使用此电路进行测试时,LCD 看起来不亮,TPS 很热。

    为了在不安装 LCD 时提供保护,我使用 R26进行保护,它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 R25=82R、则输出电流将仅为15mA、此电流无法为 LCD 供电、请尝试 将 R25更改为6.85R 进行测试。 R26使 芯片在电压模式下运行、这将与电流模式相冲突。 请根据 参考电路进行设计。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric
    作为我的电路,我能否将输出电压配置为9-9.3V?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法将芯片设置为恒压控制和恒流控制。 对于 LCD 应用、我认为如果流过 LCD 的电流为180mA、则电压将为9.3V、无需控制。 因此、我认为恒定电流控制适用于 LCD。

    此致、

    俞宗怡