器件型号:BQ40Z50-R4-DEVICE-FW
尊敬的 TI 团队:
我们一直在尝试使用 bq40z50-R4为4s8p 电池组执行学习周期。 这些电池为3.2V LFP 电池。
无论我们运行多少个周期、更新状态都不会超过05。
我们讨论了有关此主题的多个论坛问题,但没有令人满意的结果。 另外,我们还怀疑电池不平衡,因此我们在外部平衡电池组,以确保不会导致问题,但状态仍然是05,没有进展。
化学 ID 不会出现问题、因为电池组已发送到 TI 工厂 并经过分析、TI 建议了最佳化学 ID。
我们遵循了 slua848、 SLUA903 和 https://training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production 中列出的所有设置
此处随附的是供您参考的日志文件和设置的 gg 文件之一,日志文件不包含休息时间数据,因为电池组在休息期间从 EV2300模块中取出。 请就可能导致此问题的原因提出建议、或者我们是否缺少任何设置来说明我们尝试失败的原因。
谢谢,
AV