This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:TPS54426 PSpice 仿真

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038396/tps54426-tps54426-pspice-simulation

器件型号:TPS54426

您好、先生、

测试台已配置为 VIN = 12V、Vout = 1.05V、IOUT = 4A

尽管仿真后为 V (VO)、但似乎未达到1.05V。

这是正常的分析结果吗?

我尝试了很多东西、但 V (VO)似乎在大约400us 内没有达到1.05V。
V (SW)也被认为是一个700kHz 的常规导通。
结果是否正确?
谢谢。