This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:直流插孔/桶形12V 输入

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25895, BQ25790, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035817/bq25792-12v-input-from-dc-jack-barrel-type

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ24179BQ25895BQ25790BQ25985BQ24650

大家好、

你好。 请您与我们分享有关如何使用桶形插孔的信息、该插孔的电压为12伏、直接连接到 BQ25792或 BQ24179。

如何使充电器识别桶形插孔而不尝试与之握手?

哪个寄存器设置告诉充电器它是由桶形插孔供电的?

非常感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    只要 REG0x11b6=1 (缺省值)、D+/D-握手就会在每次上电时发生。  如果您不希望握手并且希望 ILIM 引脚设置输入电流限制、则可以将 D+/D-保持悬空或短接、以将输入电流限制设置为 ILIM 设置中较低的值或3.0A。  也可以设置 REG0x11b6=0。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们有一个后续问题、感谢您的回答。  

    以前、我们的客户希望 将 BQ25895与桶形插孔配合使用、除了禁用 D+/-检测外、还有其他方法可以使其与其他芯片配合使用吗?

    我们的客户使用禁用检测的寄存器尝试了芯片、并且数据引脚相互短路、但充电器无法退出 DCP 模式。

    如果它们切换到 BQ24179并禁用自动检测、请确认 它在12V 料筒类型下是否正常工作?

    您能否帮助提供有关看门狗计时器复位的信息、该复位将在计时器的下一个周期中复位该位。 当您读取寄存器0x1Cb1-4时、充电器将报告什么 USB 模式。 非标准适配器?

    上面提到的两个芯片具有几乎相同的寄存器设置和功能。 您能否确认这两者是否都适用于一个寄存器设置?

    非常感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    BQ25790/BQ24179中的 D+/D-检测算法与 BQ25895中的算法基本相同。 充电器检测输入源类型、然后尽可能将输入电流限制设置为匹配。  在 DCP 适配器0r D+/D-悬空的情况下、充电器将输入电流限制设置为最高值(3.0A)、并期望 ILIM_HIZ 引脚电阻器将输入电流限制钳制在不高于适配器所能提供的电流限制的范围内。  我不理解"不能退出 DCP 模式"这一说法。  客户期望充电器做什么?  主机可以禁用 ILIM_HIZ 引脚、然后随时重写输入电流限制寄存器。

    关于看门狗定时器、寄存器表中的"复位方式:看门狗"表示复位的位。

    BQ24179是一款 BQ25790、OTG 禁用、因此它们使用相同的充电寄存器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    对延迟答复表示歉意。 相关内容。 这是客户的回应。  

    [引用 userid="10748" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035817/bq25792-12v-input-from-dc-jack-barrel-type/3834467 #3834467"]

    我不理解"不能退出 DCP 模式"这一说法。  客户期望充电器做什么?  主机可以禁用 ILIM_HIZ 引脚、然后随时重写输入电流限制寄存器。

    [/报价]

    它们希望充电器在12伏电压下工作、但在插入12伏电压时会发生什么情况、即 BQ25895停止充电器报告为 USB 模式、而读取 BC 1.2规范则表示 DCP 在5伏下工作。

    他们注意到 BQ25895和 BQ25790/BQ24179之间存在差异。 BQ25895表示、当充电器报告"未知适配器"时、它仅支持500mA、而其他2个充电器芯片可支持3安培。 这是否是 BQ25895数据表专门说不支持桶形插孔而其他2个芯片支持桶形插孔的唯一原因?

    他们认为、数据引脚悬空是充电器报告"未知适配器"的方式、将它们短接在一起是错误的? 它向后报告 DCP、仅在5V 电压下工作。

    顺便说一下、除了浮动 D 引脚之外、所有建议都尝试了以强制使用"未知适配器"、 但它们将很快更新。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    D+/D-算法仅更改充电器的输入电流限制、不会更改输入源(如 USB Type C)的输出电压或充电器的输入电压能力。 BQ25985和 BQ25792之间的唯一区别是输入电流限制设置为悬空(报告为未知、但设置为792为3.XA、895为500mA)或短路(报告为 DCP、但设置为792和895为3.XA)。  

    充电器的 VINDPM 功能是用于防止输入电源崩溃的最后一种手段。  VINDPM 阈值相对于初始上电时感测到的电压进行设置、但不是 D+/D-的函数。  如果适配器在初始电源时提供12V 电压、VINDPM 会自动设置为略低于12V。  如果输入电源随后降至5V、则充电器不会重置 VINDPM (除非输入电压降至 UVLO 以下并恢复至5V)。 然后、VINDPM 将阻止充电器运行、直到 VINDPM 阈值被设定为低于5V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是一个很好的帮助。 但是、充电器仅在输入电压为5伏时充电。 12伏电压似乎不起作用、充电器的运行方式不符合预期。 ADC 甚至不会读回12伏电压、除非它们先将充电器置于高阻态模式、然后取样。 但从高阻态返回并不能帮助它使用12伏输入为电池充电。

    它也不会将 VINDPM 设置为略低于12伏、也不会使用12伏输入为电池充电。 它会关闭对电池的充电、并使负载脱离电池电源。 我们是否错过了什么?  

    非常感谢您的讲解。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    施加12V 电压时、充电器的状态和故障寄存器(REG0x1B-0x27)是什么?  REG0x10b4:5中的输入过压设置是什么?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是我们客户的反馈。 对拖延表示歉意。

    "我们移除了电阻器并将 D 引脚悬空。 您请求的寄存器在我的芯片中不存在。 我有 BQ25895。 与我的芯片读回无故障且所有状态良好相对应的状态和故障寄存器。

    一旦我将输入电压增加到5伏以上、所有寄存器保持不变、但电池停止充电、我的系统负载现在仅使用电池供电。 它只是拒绝使用除5伏以外的任何部件。 我禁用了看门狗。 我禁用了所有握手。 我将 D 引脚悬空。 0x0B 回读11、0x0C 回读00。

    我不在 vindpm 或 iindpm 中、它甚至读回 VBUS 上的12伏电压、但它不会为电池充电。

    输入电流限制也被手动设定为3.25A、并且 ILIM 引脚在尽可能短接至接地 ILIM 引脚时被启用。

    因此、如果建议将我的芯片更改为支持桶形插孔的芯片、那么如果芯片如此相似、12伏电压就会突然起作用。 这是我的问题。 我不能冒将成千上万的钱花在另一个芯片上的风险、这将给我带来相同的结果。 是否有非 I2C dum 充电器可满足我的需求? 太阳能充电器可能需要12伏电压?"

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们所有充电器上的 D+/D-功能仅设置输入电流限制。  它不会限制输入电压。  它可以与相同的 HVDCP 适配器通信、以便告诉它们将输出电压增加到5V 或12V。 BQ25895最大输入电压为14V、不受 D+/D-检测的影响。  当 D+= D- ON 895时、输入电流限制设置为3A。  

    要调试895的问题、如果您使用 CE 引脚移除电池并禁用充电、那么在 VBUS=12V 时电压是否稳定至~3.5V?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    根据我们的客户、只要 Vbus 增加得太高超过5伏、VSYS 电压就会变为3.5V。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果 BAT 上未连接电池或低电池、则 VSYS= MINSYS、默认值为3.5V。  因此设备似乎可以正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="470463" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035817/bq25792-12v-input-from-dc-jack-barrel-type/3849884 #3849884"]是否有一个非 I2C dum 充电器可满足我的需求? 可能是太阳能充电器需要12伏电压?"[/quot]

    尊敬的 Jeff:  

    还有一件事、您能帮我们找到 合适的太阳能充电器或非 I2C 充电器、它们可以在12伏输入电压和4.2伏输出电压或附近工作。

    谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    BQ24650是一款具有 VINDPM 的独立、直接电源路径(即输入电压=系统电压)充电器、可设置为太阳能电池板 MPPT。  它仅为降压、这意味着输入电压必须大于最终电池电压才能为电池充电。

    此致、

    Jeff