This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:STAT 输出异常

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040280/bq25606-stat-output-abnormal

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24105

尊敬的团队

客户 在项目中使用了 BQ25606的充电 IC。

他们 发现了一个问题:

在低温下:4度,电池充满电后,充电指示灯不会显示充满电的指示灯信号,而是显示持续充电的指示灯信号。
因此、当环境温度为4度时、电池充满电、并观察 STAT 引脚的状态。
发现电池在3.7V 至4.2V 范围内充满电、充电电流从0.3A 降至0A。
STAT 引脚一直保持低电平、它没有变为高电平。
导致这种情况的机制是什么?
2、这是否在规格中提到?

BQ25606 STAT 信号仍然为低电平。    当电池电压等于4.2V、电流等于0A 且温度为4°C 时、它不能改变高电平

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    在低温和暖条件下、充电终止被禁用。 该信息将显示在 d/s 的下一修订版上

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    TI 具有 BQ25606的整个充电机制的方框图?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    请参阅 d/s 上的9.2功能方框图 d/s 的新修订版现已出版。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    客户想 知道 是否有方法通过改变 RT1/RT2的电阻来调整 JEITA 凉/温范围。
    例如
    冷却:0~10°C ->-5~5°C
    暖:45~60°C -> 40~55°C

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    RT1和 RT2由 T1和 T5确定、T2和 T3取决于 RT1和 RT2。 有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7 并 相应地插入指定 的设计信息。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需稍作更改即可用于 BQ2560x。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁  

    感谢您的支持。

    BQ25606是否 有类似 BQ24105的流程图? 如下所示。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    它不可用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    客户有一些问题、可以  

    1.根据您的回复"在凉爽和暖条件下禁用充电终止。"、但电池 处于冷态和热态时充电不会停止、并且将继续处于充电状态、直到触发超时为止。
    这对 他们的产品来说是一个巨大的风险。 如果 TI 有能够解决触发超时问题的解决方案、
    2. BQ25606为何在冷态和热态下禁用充电终止功能? 有什么原因吗?
    3.请帮助建议是否有合适的充电器来避免这些问题、最好是使用 BQ25606 P2P。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    充电被禁用、因为电池在凉爽和暖的条件下可能处于充电状态。 您可以考虑 BQ25616J、对于该情况、充电终止仅针对 热态禁用。

    谢谢、

    宁。