This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DCDC4启动问题与温度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS51200, TPS65218, BOOSTXL-TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040053/tps65218d0-dcdc4-startup-issue-with-temperature

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS51200TPS65218

将 TPS65218B 替换为 TPS65218D0后、电路板中出现问题。 该设计基于评估板:

www.ti.com/.../TMDXSK437X

将旧 PMIC 替换为新的 TPS65218D0后、如果我们尝试打开50ºC Ω 以上的电路板、DCDC4将不会完成启动序列。

2.5ms 后、该输出停止调节并关闭。

直至此时、其他输出已正确打开。 应在后续步骤中打开的这些功能将保持关闭状态。

下图显示了正常启动的波形(灰色)以及失败启动的波形(蓝色):

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我添加了有关检测到的问题的更多信息。
    下图显示了 PMIC 原理图:

    DCDC[1:3]上的电感为 VLCF5020T-2R2N (TDK)。 DCDC4稳压器上使用的电感为 SRN5040-4R7M (Bourns)。 我已经尝试更改 DCDC4的电感(4.7uH)、并且我也使用了 VLCF5020T-2R2N (2.2uH)、但结果是一样的。 我还尝试了不同的输出电容值(将电容器数量从22uF 增加到200uF):该问题在不同的温度下出现、但它仍然出现。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amilcar:

    感谢您的支持! 我将研究这个问题、并将在星期四之前提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们已经找到了问题的原因。  DCDC3输出进入 TPS51200 (用于 DDR3存储器的 DDR 重新运行稳压器)。

    当 DCDC4的电压(+ 3.3V)达到+ 2.3V 时、该稳压器打开(蓝色 DCDC4输出和橙色 VttDDR 输出)。

    由于 DDR3 (+ 1.5V)(DCDC3)的电源电压已经存在(但并不相关)、TPS51200稳压器输出端的电压在打开前升高。  VO 引脚(输出)上出现过压。

    该电压尖峰也出现在 LDO 的输入引脚上(+ 1.5V ... DCDC3输出。。。) (蓝色 DCDC4输出和橙色 DCDC3输出)。

    因此、我们可以在 DCDC3输出端看到大约80mV 和100us 的过压。 存在 VOV 故障、PMIC 停止上电序列并关闭。

    在 TPS65218B1上、复位时的严格位为"0"。 然后 PMIC 正常启动。

    在 TPS65218D0上、复位时的严格位为"1"。 那么、我们在启动时会遇到这些问题。

     我认为默认情况下、该位仍应为"0"。 处理器打开后、可以将该位重新编程为"1"。 但 DCDC3 VOV 在启动序列上过于敏感。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amilcar:

    感谢您在 E2E 上发布此问题。 如果您将严格位更改为0b、一切是否正常?  

    此外、我不明白 为什么 TPS51200 在 DCDC4处于高电平之前被使能。 我的理解 是 DCDC3被连接至电源输入电压并且 DCDC4提供使能功能、所以即使 DCDC3为高电平、 TPS51200应该保持禁用状态直到 DCDC4被打开。 TPS51200上的连接是否正确? 其数据表显示如下:

      

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    当 DCDC4上的电压超过2.3V 时、会出现问题。 然后 EN (引脚7)变为高电平(有一个到 VIN +3.3V 的上拉电阻器)并且 TPS51200获得使能。 如果稳压器稳定、则引脚3上会出现+300mV 过压。  该过压会传输到稳压器(DCDC3)的输入端、并在 PMIC 的该输出端引起 VOV 警报。  器件型号为 TPS65218B1时、PMIC 上电序列中的 VOV 警报被禁用。 器件型号为 TPS65218D0时、VOV 警报默认处于激活状态。 在引导序列完成之前、处理器不能修改任何位。 但由于 TPS51200输出上的浪涌问题,启动过程失败了....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amilcar:

    感谢您的留言。 当 DCDC4达到~2.4V 时、我肯定会看到 TPS51200的 VO 引脚上出现过冲。 但是、我已经联系了拥有  TPS51200的团队、他们同意 VO 不应在 EN 之前开始上升(我指 的是下面的捕获中突出显示的区域)。 以下是一些其他意见和问题:

    • 您是否有 Booster Pack (BOOSTXL-TPS65218)或 EVM、可 用于对 CONFIG1寄存器上的 STRICT 位进行重新编程、以查看这是否允许系统加电? 请注意、将严格位更改为0b 将使过压不受监控。  
    • [ TPS51200 团队提出的问题]:VIN 引脚是否连接到"+3.3_AM437X"?
    • [ TPS51200 团队提出的问题]: EN 直接连接(0欧姆代替10k)至+3.3V 时是否会发生这种情况?
    • 从默认寄存器设置来看、DCDC3似乎被配置为1.2V、但您的原理图显示为1.5V。   
    • DCDC4电感器:原理图显示为4.7uH、但规格为1.2uH 至2.2uH。 (如果您已经更改了电感器、请忽略此项目)
    • 如果您将 TPS65218D0替换为 TPS65218B1、是否一切正常?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brenda、

    我会回答您提出的任何问题。

    1) 1)"... VO 不应在 EN..." => TPS51200输出为 DDR3总线提供端接电阻。 DDR3存储器由 DCDC3稳压器输出(+ 1.5V)供电。 该 DCDC3输出在 DCDC4 (TPS51200上的 VIN 和 EN)和 EN 之前打开。 这就是 VO 电压升高的原因。

    2) 2) 您是否有 Booster Pack (BOOSTXL-TPS65218)或 EVM、可 用于对 CONFIG1寄存器上的 STRICT 位进行重新编程、以查看这是否允许系统加电? 请注意、将严格位更改为0b 将使过压不受监控。  

    PMIC 稳压器初始上电时出现此问题。 我们无法在初始上电序列完成之前对严格位进行编程...

    3) 3) VIN 引脚是否连接到"+3.3_AM437X"?

    是的。 DCDC4输出为 +3.3V_AM437X、也是 TPS51200上的 VIN。

    4) 4) EN 直接连接(0欧姆代替10k)至+3.3V 时是否会发生这种情况?

    蓝色=> VIN、EN (10kOhm)至 DCDC4 (+3.3V)

    橙色=> VO 引脚(TPS51200)

    蓝色=> VIN、EN (0欧姆)至 DCDC4 (+3.3V)

    橙色=> VO 引脚(TPS51200)

    同样的问题...

    5) 5)从默认寄存器设置来看、似乎 DCDC3被配置为1.2V、但您的原理图显示为1.5V。

    我们在 RSET 引脚上使用20kOhm……

    6) DCDC4电感器:原理图显示为4.7uH、但规格为1.2uH 至2.2uH。 (如果您已经更改了电感器、请忽略此项目)

    我们已经测试了从1uH 到4.7uH 的值... 同样的问题...

    7) 7) 7) 如果您将 TPS65218D0替换为 TPS65218B1、是否一切正常?

    是的。  TPS65218B1上 STANDIC 位的默认值为"0"。 加电序列始终运行良好。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amilcar:

    感谢您提供上述回答。 现在、在提供 EN 信号(TPS65218 DCDC4)之前、您会看到 Vtt (TPS51200 VO)上的电压是有道理的。 由于这是与 TPS65218B1 (旧版本)配合使用的现有解决   方案、并且外部元件经过调整后可切换到 TPS65218D0、因此我建议在将器件焊接到应用板之前、使用 Booster Pack (链接:BOOSTXL-TPS65218)对严格位进行重新编程。 一旦您确认原型板中的所有器 件均按预期工作、我们就可以研究通过包含严格位=0h 的定制 NVM 配置接收 TPS65218生产器件的选项。  

    如果您需要使用 Booster Pack 对严格位进行重新编程的任何支持、请告诉我。

    作为其他资源、对于生产编程服务、您可以联系 Arrow (TI 合作分销商)、他们将通过定制 NVM 设置(如严格 bit=0h 的 TPS65218D0设置)支持 TPS65218 PMIC。 下面是链接:  Arrow 编程服务  

    谢谢、

    Brenda