This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电池充电器 IC]电池充电器 IC 建议查询

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, TPS2121, BQ25672, BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040441/battery-charger-ic-battery-charger-ic-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25618TPS2121BQ25672BQ24160

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于推荐具有以下规格的电池充电器 IC 的询问。

-应用:WiFi Web-CAM (直流输入和无线充电(10W)可能型号)

-直流输入:5V/9V

-电池类型:锂聚合物(3.7V、1000mAh)

-电池节数:1CELL

请推荐适用的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BQ25618或 BQ25619是1.5A 充电器。  如果需要在适配器和无线输入之间切换输入多路复用器、我建议在充电器前使用 TPS2121。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    BQ25618/619是否可以在不切换输入电压的情况下同时输入无线充电输入和直流适配器输入?

    作为参考、对于 BQ25672、似乎不需要切换输入电压。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    否  因此、我建议在 BQ2561X 之前使用 TP2121 MUX。

    BQ25672仍需要开关输入。  BQ25672具有2个栅极驱动器、用于驱动外部背对背 MOSFET (即总共4个 MOSFET)、从而在2个输入之间实现多路复用器。  

     具有内部多路复用器 FET 的唯一充电器 IC 是较旧的 BQ24160系列。  与 BQ2561X 或 BQ25672相比、其效率和功能更少。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢你的答复。

    请推荐适用于 BQ25618/9和 BQ25672输入电压开关的 FET 组件。

    EVM 电路似乎未应用于单独的开关器件。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    请检查从客户处收到的其他查询。

    我正在尝试使用 USB Type-C 连接适配器和外部设备

    必须向充电器 IC 施加高压输入(9V/1.11A)、否则需要通过数据线路与外部器件进行数据通信。

    1.我可以共享一条数据线吗?

    2.如果您需要单独使用,请推荐必要的设备。

    3.如果有上述情况的参考电路,请分享。

    如果同时输入直流适配器和无线充电输入、则需要有选择地更改输入。 请推荐一个可以的斜接 IC

    应用。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    D+/D-线路可共享、因为充电器仅在加电后的前2秒内自动使用它们。  2秒后、D+/D-引脚变为高阻抗。  如果您需要 USB 开关、请查看 BQ25895EVM

    https://www.ti.com/tool/BQ25895EVM-664 、它使用 TS3USB221ARSER。

    此致、

    Jeff