This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:Qmax 未在快速 Qmax 更新过程中更新

Guru**** 681050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039217/bq40z60-qmax-not-updated-on-fast-qmax-update-procedure

器件型号:BQ40Z60

您好!

在我们的用例中、 由于我们的大量使用、我们无法获得两个 DOD 读数。 我读取 了 SLUA997、我知道快速 Qmax 更新是否只需要从宽松 OCV 读数中获取一个 DOD0计算。

在我们的实验环境中、我们正在执行一些过程、以便仅从一个 DOD 读数获取快速 Qmax 更新。 我们的程序是:

  1. 为蓄电池组充电、直到 VCT
  2. 等待 OCV 读数、直至 REST 标志置1
  3. 对电池组放电、直至<10%
  4. 停止放电并读取 Qmax 值

但是、从上述过程中、我无法更新 Qmax。 是否有人可以解释这里发生了什么?

下面是我们的电荷-不讨论图表:

我还附上了 logse2e.ti.com/.../48a_2D00_230921_2D00_log1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    您还可以共享您的.gg 文件吗? 更新状态也必须为0x0E 才能使快速 Qmax 更新正常工作、您是否已完成电池的学习周期并对正确的化学 ID 进行了编程?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    已附加 gg 文件。 据我们所知、我们已经使用 Sony VTC6单元格2141e2e.ti.com/.../48a_2D00_092421.gg.csv 完成了学习周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    关于此问题、您还有其他线索需要考虑吗? 我们的程序或 BMS 配置中是否存在任何故障?

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    在测试过程中、您是否至少获得了85%的 DOD 变化? 如果您没有循环至少85% DOD、则 Qmax 可能无法完成。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    如果我们讨论 Delta SOC、我可以说它超过90%、因为我已向 VCT (100% RSOC)充电、并且放电至接近5%。

    您是否知道我可以在哪里找到 DOD 更改百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    这应该是 DOD 中的足够变化、我明天需要仔细查看数据。

    您在学习周期中能够获得 Qmax 更新、但尚未完成的只是快速 Qmax 更新?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已经在几个周期内执行快速 Qmax 更新过程、似乎并不总是在我所执行的每个周期进行更新。

    为了供参考、我在下面的图表中附加了逐周期 Qmax 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    Qmax 不需要在每个周期更新、这是正常情况。 只要它定期更新、监测就不应受到影响。 如果您根本无法获得任何快速 Qmax 更新、这将是电池组整个生命周期内监测精度的问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    当然。 我可以了解 FAST Qmax 是否不是在每个周期中更新。 但我不理解的是 Qmax 更新的频率、因为这与 我之前关于 Qmax 更新频率的问题有关、他说 Qmax 需要在每个周期进行更新。

    此外、您是否从日志中发现导致 Qmax 未更新的原因、因此将来我可能可以预测如何以及何时按需更新 Qmax 、并确保成功进行更新?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    理想情况下、我们希望每个周期更新一次 Qmax、但如果您有多个周期而没有一个周期、则没关系。 您可以 TRM 中看到、MaxError 每周期将增加0.05%。 因此、您可以在没有更新的情况下循环10次、并且仍然只有0.5%的最大误差。

    我无法看到哪个条件正好阻止了 Qmax 更新、但其中一个条件未得到满足。 我认为奇怪的是、您的设计容量设置为3000mAh、但 Qmax 更新到超过3500mAh、设计容量用于限制 Qmax 的一些因素、因此可能是问题的一部分。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我认为是这样。 如果我 读取 SLUA997、则每个周期都会发生快速 Qmax 更新、并且它倾向于逐周期减少、直到接近优化周期的初始 Qmax。 但是、在我们的实验环境中、Qmax 更新往往会逐周期增加、并且与我们的初始 Qmax 更远。  

    根据您的经验、您认为导致 Qmax 计算误差的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    我认为、它增加的原因是因为设计容量低于实际容量、您应该在学习周期之前将设计容量设置为电池的最大容量。 我们使用 DOD 点和设计容量来查找初始 Qmax、也是 Qmax 的最大变化量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢 您的启迪、让我更仔细地了解一下设计能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Wyatt Keller