This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618C-Q1:PSpice 仿真模型问题

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618C-Q1, TPS54618-Q1, TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040146/tps54618c-q1-pspice-simulation-model-issues

器件型号:TPS54618C-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54618

你好。

我尝试使用产品页面上的给定模型运行仿真、但无法执行。 我已经尝试使用 PSpice for TI 和 PSpice 17.2、结果是相同的。  

您能否检查是否有其他可用的仿真模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我n´t 研究并理解最新版本的工作原理。

    e2e.ti.com/.../slvm349a.zip

    您可以同时使用上述版本吗?
    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回复。

    正如我看到的、这是修订版 A。看起来不错、我能够运行仿真。  

    您是否知道这两个修订版本之间有什么区别?  目前、我使用 TPS54618C-Q1替代 TPS54618-Q1 (似乎正在停产)。 如果您可以确认版本 A 涵盖了 TPS54618C-Q1、则您可以将其视为已解决。

    PS:我已尝试使用 RevB 模型再次运行仿真、这是错误。

    到目前为止、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个版本之间不应存在差异。 随着 TPS54618C-Q1的发布、同时发布了一个新模型。

    我正在与建模团队进行核对、并将告知您。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是告诉您、我没有忘记您的查询。

    我很抱歉回答延迟了、我将在收到建模团队的回复后尽快回来。

     谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我还能够使用 PSpice for TI 中的 PSpice 器件搜索来查找最新的 TPS54618_Trans 模型。

    此模型正在工作。

    您是否正在使用 17.4 SPB 版 PSpice for TI?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我运行仿真、看起来正常。 此外、直到现在、我还使用了您上周发送的修订版 A、我将尝试比较结果。