This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:MPN-LM2936QHBMAX5.0NOPB

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036951/lm2936-mpn-lm2936qhbmax5-0nopb

器件型号:LM2936

您好!要了解 MPN-LM2936QHBMAX5.0NOPB 的线路调节、请提供1) 6V-32V 输入的输出电压与结温间的关系2)输出电压与输入电压间的关系图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我有 一些问题、您能给我一些有关您要求的说明吗? 是否需要此数据的负载电流? 关于要求(1)、您是否在寻找特定输入电压或输入电压(6V - 32V)范围内的输出电压与结温? 关于要求(2)、您是否正在寻找环境温度下的输出电压与输入电压? 如果是、输入电压范围是6V-32V 吗? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 1)有两种不同的负载电流分别为5mA 和10mA 1)有输出电压与结温间的关系电压范围为6V-32V 2)有输出电压与环境温度为-40 t0 125dC 时的输入电压间的关系。 是的输入电压范围为6V-32V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        这可能需要我一些时间才能生成。 我将在下周结束前再次与您进行合作。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...如果可以在2-3天内生成、将会有所帮助。 情况紧急。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

          由于可用资源的限制、   我们将无法在本周结束前向您提供此数据。 我将优先处理这项任务、并最迟在下周(10月1日)结束时返回给您、但希望比这更早。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

          我已经完成了数据收集、并正在着手生成图形。 我将在明天一天结束时向您提供这些信息。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

          请查找随附的文件、其中提供了负载电流为5mA 和10mA 时(1) Vout 与温度之间的关系以及(2) Vout 与 Vin 之间的数据和图表。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

    e2e.ti.com/.../Drift_5F00_Data-***.csv

    e2e.ti.com/.../Vout-Graphs.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srikanth。

    此致、

    Ajay