This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:器件是否具有钳位输入电压保护

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040384/tps3852-q1-does-the-device-have-clamping-input-voltage-protection

器件型号:TPS3852-Q1

你(们)好

我想问 TPS3852Q1是否具有钳位输入电压保护?  如果客户想要使用 ACC 点火点、是否有任何关于 set1使能引脚的设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    所有 I/O 引脚都具有 ESD 保护。  你问的是这样吗?

    关于 SET1引脚、我不确定什么是"ACC 点火点"。  客户是否希望将 ACC 信号直接连接到 SET1引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我已要求客户提供详细信息、但他们没有回复我、因为这是我们的国庆节(10.1~10.7)、我想之后会有反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的更新!  享受您的休假! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!