This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040541/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ77216

我想知道在 BQ76952参考设计中添加 BQ77216"电池保护器 IC"的原因、而 BQ76952 IC 本身具有初级和次级保护功能、可以禁用充电和放电 FET、也可以熔断保险丝。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    某些应用可能需要独立的 IC 来提供二级保护。 某些行业标准可能要求这样做。 这实际上取决于您的应用的要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池短路、同时 BQ76952 IC 进入故障模式、BQ76952 IC 是否能够在没有 BQ77216的情况下保护电池组免受短路的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952旨在在发生短路时提供保护。 如果在器件运行过程中检测到问题(RAM 损坏、看门狗超时等)、它还具有多个关闭 FET 的检查功能。 因此、在理论上、它应该保护电池组。

    但是、IC 始终有可能发生故障。 因此、某些标准需要单独的 IC 来执行初级和次级保护功能。 它实际上取决于您应用所需满足的标准以及您对这些标准的解释。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952系列具有5个器  件(BQ76952、BQ7695201、BQ7695202、BQ7695203、BQ7695204)。 我可以购买这些可用 IC 中的任何一个、并根据需要修改通信接口、还是必须为我的应用购买完全相同的 IC? (我正在努力寻找摆脱芯片短缺的方法!)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我建议您购买与您的应用相匹配的 IC。 可以重新配置其他器件之一、但有一点复杂-您需要与配置的通信协议进行通信以更改通信类型、然后需要对 OTP 等进行编程

    此致、

    Matt