This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041:烧毁

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040546/bq24041-burnt-out

器件型号:BQ24041

尊敬的团队

 bq24041 (滑板车物联网应用)的产品最近被烧毁。

烧毁位置是充电器的 Vout、请参阅下图。

因为 BQ24041本身也具有短路和热保护。
我已经尝试过几次短路和高电流充电实验、但它们都无法重现烧毁现象。
即使它进入了暖柜、它也没有被烧毁...

在什么条件下,有机会造成这种现象!!

如果您需要有关该问题的更多信息、请向我提出建议。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    烧毁/ EOS 损坏可能是由于其中一个引脚上的绝对最大违反引起的。

    如果通过热棒焊接工艺连接电池、则 会触发可能损坏 IC 的 ESD 事件。  另一种可能是电池反向连接会损坏 OUT 引脚。  在 FCT 测试仪上-您是否能够进行尖峰检查以监控电压?

    此外、在原理图上、我们建议 OUT 引脚上的最小电容为1uF。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    另一个问题是、由于产品的 FW 行为设置、MCU 将每2秒"关闭"充电器 IC、即引脚9将每2秒拉高以关闭充电功能。
    每次关闭约100ms、然后再次打开... 2秒后、再次关闭约100ms ...等等。

    这种行为是否会损坏充电器 IC?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    我们没有看到任何由于禁用/启用充电器而导致的故障。 他们在多少个设备上看到这种情况?

    此致、

    Nick